Sürdürülebilir Performans
Sürdürülebilirlik, attığımız her adımda yer alır ve inovasyon ile sorumluluğu birleştirerek kaynak kullanımını yeniden tanımlar, enerjiyi optimize eder ve ürün kullanım ömrünü uzatır. Yenilenebilir malzemelerden döngüsel tasarımlara kadar, Sürdürülebilirlik için Tasarım yaklaşımımız, tasarımdan ürünün ömrünün sonuna kadar her aşamada karbon ayak izini en aza indirir. Benzer düşüncelere sahip kuruluşlarla iş birliği yaparak, daha sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi çözümler oluşturmak üzere birlikte çalışıyoruz.
Sürdürülebilirlik Hakkında Konuşalım
Sürdürülebilirliğin inovasyon ve katma değer yaratımımızı nasıl yönlendirdiğini keşfedin.
Müşterilerimizin daha sürdürülebilir çözümler için bize meydan okumasını istiyoruz. Hedeflerimiz, odak alanlarımız ve müşterilerimizin sürdürülebilirlik yolculuğunda onlara nasıl destek olduğumuz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Döngüsel Ekonomi
Döngüsel ekonomi ve daha sürdürülebilir, ileriye dönük inovatif malzemeler Trelleborg 'un DNA'sının merkezinde yer alır. Gelecekte de geçerliliğini koruyacak endüstriyel uygulamalar ve sistemler sağlayan yüksek performanslı polimer çözümleri ile ürünlerin performansını ve verimliliğini artırmayı misyonumuz haline getirdik. Yenilikçi malzeme ve tasarım çözümleri, emisyonların azaltılmasında ve kaynak kullanımının optimize edilmesinde önemli bir rol oynar. Yeni nesil malzemeler, yenilenebilir hammaddelerin kullanımı veya mevcut malzemelerin yeniden kullanımıyla daha sürdürülebilir hale gelecektir.
Sürdürülebilirlik Yeniliklerinde Öne Çıkanlar
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için inovatif ürünler geliştirmek amacıyla kapsamlı şirket içi Ar-Ge yeteneklerimizi kapsamlı destek hizmetleriyle birleştiriyoruz. Malzeme, mühendislik ve uygulamalar alanındaki uzmanlığımızı kullanarak, çeşitli malzemelerle uyumlu ve farklı sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş sorumluluk sahibi polimer çözümleri yaratıyoruz.
Enerji Dönüşümünü şekillendiriyoruz
Uygulama Örnekleri
Kaynak
En son raporu indirin

Sürdürülebilirlik raporu
Trelleborg 'un sürdürülebilirlik alanındaki son performansına ilişkin kapsamlı kılavuzumuzu indirin.
Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) 17 temel küresel önceliği içermektedir. BM SDG'leri ile uyumlu olarak, her tesisimizde yenilikçi ürünler, sürdürülebilir operasyonlar ve etkili projelerle bu hedeflerin çoğuna önemli katkıda bulunuyoruz.

Hedef 3 - Kistik Fibrozis Hastalarına Destek
15 yılı aşkın bir süredir, yerel "Ditzinger Lebenslauf" yardım koşusuna katılıyor ve sponsorluk yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir konu ve her yıl birçok çalışanımız "yaşam için koşmak" amacıyla bu koşuya katılıyor. Kistik fibröz, kalıtsal bir hastalıktır ve vücut bezlerinin salgılarını kalınlaştıran ve akciğer ve pankreas fonksiyonlarını etkileyen bir gen mutasyonundan kaynaklanır.

Hedef 6 – Temiz Su ve Sanitasyon
Şanghay'daki tesisimiz, temizlik ekipmanlarından çıkan atık suları yeniden kullanmak üzere toplamaya ve arıtmaya başladı. Bu proje boyunca, yerel ekip vakumlu buharlaştırma, su ölçümü ve çeşitli arıtma yöntemleri hakkında değerli bilgiler edindi ve su arıtmanın temelleri hakkındaki bilgilerini derinleştirdi.

Hedef 7 – Güneş Enerjisi Kapasitesinin Artırılması
Malta tesisimiz, ülkenin bol güneş ışığından yararlanarak güneş enerjisi üretimini artırmak için 500 fotovoltaik panel ekledi. Bu , 2013 yılında kurulan 1.200 panele ektir ve sistemin şu anda yıllık 323.000 KWh enerji üretmesi, tesisin enerji ihtiyacının %15'ini karşılaması ve 210 ton CO2 tasarrufu sağlaması beklenmektedir. Başka bir tesisimiz de 809 panel daha kuruldu ve böylece en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisine olan yatırımımızı arttırmış olduk.

Hedef 9 – Atıkları Azaltmak ve Verimliliği Artırmak
İtalya'nın Modena kentindeki tesisimizde, alanı optimize etmek ve çevresel etkiyi iyileştirmek amacıyla torna tezgahlarımızdan çıkan talaşları yönetmek için yeni bir sistem uyguladık. Bu sistem, atık hacminin azaltılması, lojistik işlerinin azalması, talaş hareketlerinin azalmasıyla güvenliğin artırılması, konveyör arıza süresinin en aza indirilmesi ve hem iç hem de dış alanda alanın verimli kullanılması gibi birçok avantaj sunuyor. Üretimden çıkan atıkların %85'ini ortadan kaldırabilir ve atıkların %85-90'ını önleyebilir duruma getirmiş olduk.

Hedef 11 - Woodward Park'ı Temizlemek
ABD'deki Fresno ekibi, arkadaşları ve aileleriyle birlikte Beautify Fresno'ya katılarak, yerel sakinlerin sevdiği bir buluşma yeri olan Woodward Park'ı temizledi. Hep birlikte 300 lb (136 kg) çöp topladılar ve bu sevilen mekanın herkes için daha temiz ve daha keyifli hale gelmesine katkıda bulundular.