contactusurl /de-de/seals/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Trelleborg führt EPDM-Compounds mit reduziertem CO₂-Fußabdruck ein

RCF-EPDM-web-image-800x450
Trelleborg Sealing Solutions führt zwei neue Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)-Compounds ein, die als Formteile einen um bis zu 55 Prozent geringeren CO₂-Fußabdruck (Product Carbon Footprint, PCF) aufweisen. Die neuen Werkstoffe in den Härten 70 Shore A und 80 Shore A bieten Verarbeitern eine nachhaltigere Alternative, ohne technische Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit im Vergleich zu konventionellen EPDM-Elastomeren eingehen zu müssen.
„Unsere neuen EPDM-Compounds mit reduziertem CO₂-Fußabdruck werden aus Rohpolymeren hergestellt, die auf erneuerbaren, nicht-fossilen Rohstoffen basieren. Als Ausgangsstoffe dienen Abfälle und Rückstände biologischen Ursprungs wie Altspeiseöl, Stroh, Forstabfälle und Tallöl“, erklärt Dr. Jekaterina Miller, Project Manager bei Trelleborg Sealing Solutions. 

„Die Werkstoffe tragen zu einer verbesserten Umweltbilanz bei, da die eingesetzten Rohstoffe aus zirkulären Quellen stammen. Obwohl in Compound-Form eine Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks von bis zu 61 Prozent erreicht wird, sind die finalen Formulierungen mit unseren traditionellen, fossil-basierten EPDM-Elastomeren vergleichbar, was eine gleichwertige Anwendungsleistung sicherstellt.“

„Durch den Einsatz dieser zirkulären Rohstoffe stellen die Werkstoffe eine leistungsfähige Alternative dar, die den CO₂-Fußabdruck der Produkte unserer Kunden erheblich senken kann. Anhand einer anerkannten Methodik berechnen wir, dass Formteile aus den Werkstoffen mit 70 Shore A und 80 Shore A eine PCF-Reduzierung von bis zu 33 Prozent beziehungsweise 55 Prozent erreichen können¹.“

Werkstoffe für vielfältige Anwendungen in der Industrie
Das Portfolio umfasst die Varianten E7T11 mit einer Härte von 70 Shore A und E8T12 mit 80 Shore A. Beide eignen sich ideal für die Herstellung von O-Ringen, Dichtungen und kundenspezifischen Formteilen. Die Werkstoffe sind für Lösungen in der Automobilindustrie, der Prozesstechnik, dem Maschinenbau, der Automatisierung, der Energiewirtschaft, der Landwirtschaft sowie für Bau- und Bergbaumaschinen geeignet.

Sie dichten Anwendungen in Motoren, Türen, Pumpen, Ventilen, Leitungsverbindungen, Haushaltsgeräten, Luftzylindern, Solarmodulen, Schiffsluken und -türen sowie eine Vielzahl von Funktionen in der Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Gefrier- und Kältetechnik ab.

Partnerschaften für nachhaltigere Rohstoffe und transparente CO₂-Bilanzierung
Die neuen Werkstoffe wurden in Partnerschaft mit Arlanxeo entwickelt, einem Rohstofflieferanten mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit. In Compound-Form weist E7T11 eine Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks von 51 Prozent und E8T12 von 61 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Werkstoffen auf.

Die verwendeten Keltan® Eco-BC Polymere des Partners Arlanxeo sind nach ISCC Plus zertifiziert und basieren auf dem Massenbilanzansatz, der den Einsatz zirkulärer Rohstoffe entlang der Produktionskette nachweist.
Trelleborg kombiniert das EPDM-Polymer anschließend mit einer Mischung aus recyceltem Ruß, der unter anderem aus Altreifen gewonnen wird, und weiteren Inhaltsstoffen, um die Compounds herzustellen.

Um die Gültigkeit der Methodik für die PCF-Berechnungen zu gewährleisten, arbeitete Trelleborg mit Sphera Solutions zusammen, einem Experten für Softwareplattformen in den Bereichen Nachhaltigkeit und operatives Risikomanagement. Die zugrunde liegende Methodik wird derzeit von der Prüfgesellschaft DEKRA, einer international anerkannten Zertifizierungsstelle, validiert.


¹ Die Berechnung für E7T11 basiert auf einem 214er O-Ring, der in Tewkesbury, Großbritannien, hergestellt wird, im Vergleich zu unserem herkömmlichen O-Ring aus fossil-basiertem EPDM. Die Berechnung für E8T12 basiert auf einer Plate Heat Exchanger (PHE) -Dichtung, die in Czechowice, Polen, geformt wird. Powered by Sphera Solutions, Inc. ©2025. Die DEKRA-Zertifizierung der Methodik steht noch aus.
Icon_PR

Press Release

Icon_PR

Pressemitteilung

RCF-EPDM-web-image-800x450

Pressebild