contactusurl /zh-cn/seals/search 没有结果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡医疗系统将参加MEDTEC 2024国际医疗器械设计与制造技术展览会

Medtec-China-2024

2024年9月25-27日,MEDTEC 2024国际医疗器械设计与制造技术展览会将在上海世博展览馆正式开幕,特瑞堡医疗系统将继续和医疗行业的专业人士相约本届盛会,届时将为大家呈现其在医疗领域的卓越制造能力和广泛的应用经验。

 

特瑞堡医疗系统是一家致力于研发、制造和供应高精密微型部件、医用硅胶导管、薄片、多组分部件以及集成化解决方案的全球领先供应商。目前,我们在全球有4个客户解决方案中心、15家制造工厂和4个创新技术中心,能够为全球范围内的客户提供专业的服务支持。凭借几十年为医疗行业提供解决方案的经验,我们已经成为体外诊疗、生物技术、医疗设备等诸多领域的行业标杆。

 

在液态硅胶成型方面,特瑞堡医疗系统开发的液态硅胶(LSR)成型工艺通过与客户合作,能够根据其独特的规格和性能要求开发创新的解决方案。同时在尺寸、精度和整体质量方面能够保持最高的一致性。

 

在挤出成型工艺方面,特瑞堡医疗系统强大的硅胶挤出和GeoTrans™工艺甚至对最复杂的项目也能提供支持。对于无论多么复杂的部件,我们的工艺都可以进行定制以满足客户的需求。内部模具室能够精密地制造出模具和芯轴等核心部件。

 

在硅胶薄片和薄膜产品方面,我们开发的解决方案能够实现最高的质量水平和终极的兼容性。产品范围覆盖从用于人工心脏瓣膜的增强型薄片到用于伤口管理应用的粘性硅胶薄膜。

 

在多组分成型工艺方面,特瑞堡医疗系统能够将不同的材料集成为一个完全粘合的部件,为最复杂的应用提供新的设计和尺寸可能性。此外,多组分部件可以最大程度地降低风险,并且提高组件和整个组装过程的卫生水平,同时降低总成本。覆盖的材料范围包含硅胶、橡胶材料、热塑性塑料、TPEs和金属等。

 

除此以外,我们还能够提供硅胶浸渍成型、特殊涂层以及集成化部件组装等先进的定制化服务,来满足客户不断增长的应用需求。

 

如果您想要了解更多特瑞堡医疗系统的产品、应用和制造能力,请莅临我们的MEDTEC展台,我们的展位号2D202,我们期待与您相见!