contactusurl /ja-JP/seals/Search 結果なし Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing 以下の分野の関連製品に興味がある方に Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 住所 住所 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

トレルボルグ、Battery Show Europeに出展:先進的なeモビリティソリューションを展示

CellXPro WEBNEWS image
トレルボルグ シーリング ソリューションズは、6月3日から5日まで開催された「Battery Show Europe」に出展しました。幅広いeモビリティ向けソリューションを展示しました。
>>eモビリティ向けソリューションの詳細はこちら


CellXPro™シリーズは、EV(電気自動車)市場の急成長に対応するために開発された、バッテリーセル用シール材です。本シリーズは、より高い効率性と走行距離の延長、急速充電に対応し、サステナブルでかつ耐久性に優れたバッテリーの実現を目指すというお客様ニーズにお応えするために、ゼロから設計した材料です。
材料群として、EPDM(エチレン プロピレン ジエン モノマー)、FKM(フッ素ゴム)、PFA(パーフルオロアルコキシ)をはじめ、バッテリーセルの要件に応じた各種の特殊材料も取り揃えています。

耐久性に優れたEVバッテリー用シール
CellXPro™シリーズは、過酷な使用環境にも耐えうる性能を備えており、耐薬品特性にも優れています。これは、シール材と電解液との化学反応に対して耐久性を発揮できる適した材料だけが、長期的な信頼性を確保できるという点で、極めて重要な特性です。CellXPro™は、化学反応によって引き起こされるセル性能の低下やバッテリー寿命の短縮といったリスクに対して、安心して使用できるように特別に設計された製品です。
 

当社グローバル オートモーティブ ディレクターのAxel Weimannは次のように述べています。
「CellXPro™ポートフォリオは、EV用途に特化したシール材の仕様策定や試験において、バッテリーセルメーカーを長年サポートしてきたトレルボルグの豊富な経験を活かした製品群です。『The Battery Show』での発表を通じて、トレルボルグはバッテリーメーカーに対し、信頼性の高いシールソリューションを提供するパートナーとして、安心して材料選定ができる環境を整えています。」

トレルボルグはシール材に加え、セル用の熱可塑性絶縁体も単品またはマルチコンポーネント製品として提供しています。マルチコンポーネント技術を活用することで、エラストマーとプラスチック絶縁体を一体化し、電気的絶縁とシールの両機能を兼ね備えた部品を製造し、部品点数の削減を実現しています。これらの部品は、自動化された生産ラインによって、量産が可能です。

次世代EVを支える革新的な技術
本展示会で紹介されたもう一つの製品が、新製品のStefa®(ステファ) HiSpin® EV40ラジアルシャフトシールです。これは、先進のEV(電気自動車)モーターの要求に応えるために、独自技術と高度なエンジニアリングを駆使して開発された革新的なエラストマー回転シールです。高い周速に対応するよう設計されており、低摩擦で優れたシール性能を発揮するとともに、EV用途において卓越した性能と耐久性を提供する革新的なシールです。

>>Stefa®(ステファ) HiSpin® EV40の詳細


Stefa®(ステファ) HiSpin® EV40の中核を成すのは、トレルボルグ独自の技術革新であるフェーズ シフテッド ウェーブ(PSW:Phase-Shifted Wave)技術です。この特許技術は、シャフトの回転時に流体をオイル側へ積極的に掻き戻すことで、高潤滑条件下でも優れたシール性を確保します。この設計により、シール効率の安定性を維持しながら、ラジアルフォースを低減し、摩擦を抑制し、パワートレインの効率向上を実現します。また、左右両方向のシャフト回転に対応する対称設計により、電動モーターにおいても高いシール性能を発揮します。
HiSpin® EV40は、最大周速**40メートル/秒(131フィート/秒)**のシャフトに対応しており、低摩擦特性によって高速回転時の発熱を大幅に抑制します。
 

>>Stefa® (ステファ)HiSpin® EV40のウェビナーを視聴する


繊細な電子部品を保護
トレルボルグは、Rubore® (ルボレ)ワッシャーも併せて展示しました。この製品は、湿気や腐食から電気系統を保護し、車両の性能、安全性、そして耐久性向上を実現する効果的なシールソリューションです。このワッシャーは、金属部の両面にゴムを加硫接着する特殊な製造プロセスによって作られており、耐久性に優れた三層のラミネート構造を実現しています。製品は、さまざまな径、金属部材料、設計、厚みに対応しており、メーカーの多様な要件に応えることが可能です。

Rubore®(ルボレ) ワッシャーの特長は、ゴム層によって相手面に柔軟に適応できる点にあります。たとえ金属の接触面に微細な傷や凹みがあっても、外側のゴム層がそれらの不均一を吸収し、シールすることで、優れた密閉性を実現します。

>>Rubore®(ルボレ)ワッシャーの詳細はこちら


「お客様には、トレルボルグが世界の主要自動車メーカーとの長年の協業で培った経験と実績を活かし、グローバルな製造ネットワークと高度な研究開発力をご活用いただけます。また、地域に根ざした供給体制と柔軟なグローバル対応力を備えた強固なサプライチェーンによるサポートを受けることができるため、地政学的リスクが高まる現代において、お客様にとって極めて重要な競争優位性となっています。」