contactusurl /it-IT/seals/Search Nessun risultato Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found di Cerca & Supporto Mostrati Stai cercando questo? Your Browser is outdated Rivenditore Distributore Official Dealer Premium Partner indirizzi indirizzi Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
È obbligatorio.
decodedHtml

Soluzioni di tenuta per applicazioni eMobility – guarda il nostro nuovo film!

</br><br>Soluzioni di tenuta per applicazioni eMobility – guarda il nostro nuovo film!

La popolarità dei veicoli elettrici sta crescendo sempre di più e si prevede che entro il 2030 costituiranno il 40% del totale dei veicoli. Ciò dipende, tuttavia, dall'esistenza di una tecnologia in grado di aumentare la capacità delle batterie per estendere l'autonomia del veicolo.
Un'area di interesse specifica è aumentare l'efficienza della tecnologia dell'asse elettrico.

Per supportare gli assali elettrici di nuova generazione, i tecnici di Trelleborg Sealing Solutions hanno sviluppato una nuova famiglia di tenute: le nostre tenute HiSpin® sono appositamente progettate per funzionare a velocità di rotazione estreme.

Guarda il film che introduce le nostre soluzioni HiSpin® per eMobility

 

La famiglia HiSpin®

Abbiamo sviluppato due nuove tenute rotanti ad alta velocità per soddisfare le esigenze dei produttori di auto elettriche. Le nuove tenute HiSpin® PDR RT e HiSpin® HS40 contribuiscono ad estendere l'autonomia delle auto elettriche, rendendo la diffusione di massa di questi veicoli una realtà, piuttosto che un sogno.

  • HiSpin® PDR RT – la nostra tenuta rotante in PTFE ad altissima velocità è in grado di raggiungere velocità fino ad oltre 60 m/s. Il design unico del labbro di tenuta garantisce, da un lato, un'efficace lubrificazione del cambio e dall’altro che il motore elettrico rimanga perfettamente a secco. La tenuta è universalmente resistente a tutte le sostanze chimiche, può sostenere condizioni sia di bassa che alta temperatura ed il suo basso coefficiente di attrito spiega come sia in grado di funzionare a secco con coppie di attrito bassissime.

  • HiSpin® HS40 – il design unico di questa tenuta presenta un labbro idrodinamico bidirezionale e una coppia di attrito eccezionalmente bassa a velocità di rotazione elevate. La tenuta è in grado di raggiungere velocità fino a 40 m/s. La tenuta è prodotta utilizzando mescole XLT brevettate in fluoroelastomero (FKM) ed è in grado di resistere alle condizioni estreme in cui lavorano gli assali elettrici.

Tecnologia dell'assale elettrico per veicoli elettrici

Una delle principali tecnologie in costante sviluppo per i veicoli elettrici è l'assale elettrico: la combinazione di un motore elettrico e un gruppo riduttore che si adatti agli ingombri del vano motore tradizionale. Il motore elettrico e il cambio sono direttamente accoppiati, ma mentre il cambio richiede una lubrificazione efficiente, è essenziale che il motore elettrico rimanga perfettamente a secco e quindi una tenuta altamente affidabile tra questi due componenti è fondamentale.

Ulteriori informazioni sulle nostre nuove tenute HiSpin® per applicazioni eMobility