contactusurl /de-DE/seals/Search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Trelleborg WaterPro Werkstoffe machen Trinkwassersysteme dicht

Pressebild-WaterPro-EPDMs_800x450px
Der Dichtungsspezialist Trelleborg Sealing Solutions bringt weltweit sein neues WaterPro® Portfolio auf den Markt, das auf die hohen Anforderungen von Trinkwassersystemen abgestimmt ist. Darunter ist auch der besonders robuste Werkstoff WaterPro® 557WM, der über eine Härte von 90 Shore A verfügt. Der Werkstoff eignet sich hervorragend, wenn es um den sogenannten Wasserschlag (water hammer) geht. Mit WaterPro® 557WM wird auch bei größeren Spalten die Extrusion minimiert, wodurch sich selbst unter erschwerten Bedingungen die Funktion einer Anwendung sicherstellen lässt. Insgesamt erfüllen die EPDM-Werkstoffe die weltweit relevanten Anforderungen an Werkstoffe im Trinkwasserkontakt und bieten effiziente Dichtungslösungen für Anwendungen wie Wasserhähne, Heizungssysteme, Pumpen, Aufbereitungsanlagen oder intelligente Wasserzähler.

„Weltweit profitieren Kunden von der Konformität unseres WaterPro® Portfolios, da die Werkstoffe die relevanten Standards erfüllen – unabhängig davon, wo Unternehmen ihre Produkte verkaufen“, sagt Adam Li, Global Segment Director Processing Industries bei Trelleborg Sealing Solutions. „Mit der Wahl von WaterPro® investieren Hersteller in gebrauchsfertige und vollständig zertifizierte Dichtungslösungen und umgehen die Risiken und Unsicherheiten, die mit unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen verbunden sind. Die Werkstoffe sind bereits nach der neuen deutschen KTW-BWGL zertifiziert.“

KTW-BWGL ist die Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien, die in Kontakt mit Trinkwasser kommen. Sie gilt seit März 2021 für Kunststoffe, Beschichtungen und Schmierstoffe. Im März 2022 wurden in die KTW-BWGL Elastomere und Thermoplastische Elastomere aufgenommen. Nach einer Übergangszeit gelten die materialspezifischen Anforderungen an Elastomere ab dem 1. Juli 2026.

Die WaterPro® Werkstoffe entsprechen vielen weiteren wichtigen Normen für Materialien im Kontakt mit Trinkwasser, wie den Anforderungen der französischen Bescheinigung über die gesundheitliche Unbedenklichkeit (ACS), der US-amerikanischen NSF/ANSI/CAN-Norm 61 und dem britischen WRAS-Standard und dem europäischen Prüfverfahren DIN EN 16421 P2/M2 (früher W270). 

Darüber hinaus übertreffen die Trelleborg Werkstoffe die Vorgaben der Prüfmethode ASTM D6284, die die Widerstandsfähigkeit von Gummi und gummiähnlichen Werkstoffen gegenüber wässrigen Lösungen mit Chlor und Chloramin testet. 

„An unserem US-Innovationszentrum in Plymouth in Minnesota haben wir eine verbesserte Version der ASTM-D6284-Testnorm für Dichtungen entwickelt, die Chlor und Chloramin ausgesetzt sind“, erklärt Tim Reski, Rubber Technology Leader bei Trelleborg Sealing Solutions. „Unsere strengere Version bietet eine gründlichere Prüfung der WaterPro® Werkstoffe unter realen Bedingungen. Während mehr als 1.000 Teststunden blieben die Leistungsmerkmale aller WaterPro® Dichtungen stabil und überzeugten durch einen geringen Druckverformungsrest sowie eine hohe Wärme- und Medienbeständigkeit.“

Dank der Zertifizierungen und Prüfmethoden ermöglicht Trelleborg seinen Kunden weltweit, dass sie die WaterPro® Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM)-Werkstoffe bedenkenlos für Anwendungen in Trinkwassersystemen einsetzen können. Zudem unterstützt Trelleborg seine Kunden als Entwicklungspartner mit einer hohen Designkompetenz sowie innovative Technologien, um Lieferketten zu optimieren oder auch komplexe Bauteile effizient zu entwickeln. 

Alle Trelleborg WaterPro® Werkstoffe sind PFAS-frei und eignen sich für das direkte Spritzgießen in hochautomatisierten Produktionsprozessen oder für das Umspritzen als Gummi-Kunststoff- oder Gummi-Metall-Lösungen. Das Portfolio umfasst folgende Werkstoffe:

- WaterPro® 557WE: Ein flexibler, langlebiger und anpassungsfähiger Werkstoff mit einer Härte von 60 Shore A, der ideal für Anwendungen mit niedrigen Dichtkräften ist. 
- WaterPro® 557WG: Ein vielseitiger Allrounder mit einer Härte von 70 Shore A, der sich durch Flexibilität und Elastizität auszeichnet.
- WaterPro® 557WM: Ein robuster Werkstoff mit einer Härte von 90 Shore A und hoher Abriebfestigkeit, der sich speziell für Anwendungen mit hohem Druck eignet.

Mehr zum WaterPro® Portfolio finden Sie online: https://www.trelleborg.com/de-de/seals/products-and-solutions/latest-innovations/waterpro-epdms 

Weitere Presseinformationen: https://www.trelleborg.com/de-de/seals/news-and-events/news 

Download

Icon_PR
Pressebild-WaterPro-EPDMs_800x450px