contactusurl /de-DE/seals/Search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Pressemitteilung: Neues Whitepaper zu Kombinationsprodukten - Silikone mit pharmazeutischen Wirkstoffen kombinieren

API Whitepaper Trelleborg Sealing Solutions_800x450px
Körperverträgliches Silikon wird häufig für Implantate oder implantierbare Komponenten verwendet, welche Trelleborg Sealing Solutions in unterschiedlichen Ausführungen entwickelt, fertigt und mit Arzneistoffen versetzt. Dazu hat der Geschäftsbereich Healthcare & Medical kürzlich ein Whitepaper veröffentlicht, das erläutert und beschreibt, wie sich Silikone für medizinische Implantate mit pharmazeutischen Wirkstoffen kombinieren lassen, um so gezielt Behandlungen oder Heilungsprozesse zu unterstützen. Kombinationsprodukte sind unter anderem Ausstellungsthema auf der Compamed vom 14. bis 17. November 2022 in Düsseldorf am Stand F02, Halle 8a, von Trelleborg Healthcare & Medical.

Trelleborg Sealing Solutions gibt im neuen technischen Whitepaper „Introducing APIs to Silicone and Controlling Elution Rates“ einen Überblick darüber, wie medizinische Kombinationsprodukte als Bestandteil von Implantaten sowohl Behandlung als auch Heilungsprozess bei Patienten unterstützen können. Das Whitepaper beschreibt verschiedene Herstellungsverfahren für die Kombination von Silikonen mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (Active Pharmaceutical Ingredients, APIs) und geht auf die Vor- und Nachteile des Verfahrens ein. Enthalten sind Testergebnisse, welche die Wirksamkeit der Herstellverfahren von arzneimittelfreisetzenden Silikonen durch konsistente Abgaberaten belegen. Grundsätzlich sind Medizinprodukte, die Silikone mit Wirkstoffen kombinieren, vielversprechend: Insbesondere bei schwer Erkrankten oder Patienten, bei denen eine verlässliche regelmäßige Einnahme von Medikamenten nicht gewährleistet werden kann, ermöglichen sie neue Behandlungsansätze und versprechen mehr Lebensqualität. 


„Silikon ist eines der erfolgreichsten Materialien, um kombinierte Arznei-Medizinprodukte herzustellen und weiterzuentwickeln. Die Biokompatibilität und Offenporigkeit machen es zu einem perfekten Material für den wachsenden Markt medizinischer Implantate“, sagt Florance Veronelli, Segment Manager Healthcare & Medical Europe. „Wenn Hersteller in einem frühen Entwicklungsstadium ihrer Kombinationsprodukte unterstützt werden, können sie frühzeitig überlegen, welches die beste Methode für die Wirkstoffzugabe im Silikon ist.“


Das neue Whitepaper ergänzt eine Vielzahl an Informationen, die Herstellern von Medizinprodukten über die Webseite des Geschäftsbereiches Healthcare & Medical kostenlos zur Verfügung stehen. Außerdem sind Webinare und technische Hilfsmittel verfügbar, die Ingenieure bei der Material- und Produktauswahl unterstützen. 

Weitere Tools und Informationen: https://www.trelleborg.com/en/healthcare/tools-and-media 


Kostenloser Download des Whitepapers: https://www.trelleborg.com/en/healthcare/tools-and-media/technical-library/api-whitepaper 

Download

Icon_PR
API Whitepaper Trelleborg Sealing Solutions_800x450px