contactusurl /ja-jp/seals/search 結果なし Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing 以下の分野の関連製品に興味がある方に Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 住所 住所 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

油圧ショベル

Mini-Excavator_Breakout_1100X800
ドライブシステム
建設機械のパワートレインやドライブシステムは、エンジンおよびその動力をクローラや車輪に伝達する一連のコンポーネントで構成されています。エンジンや駆動系コンポーネントは、用途や機械の種類に応じて多様な構成を持ち、それぞれのニーズに最適化されたシールソリューションが設計されています。シールは、外部からの異物混入を防止し、内部部品を保護するとともに、潤滑油をシステム内に保持するという重要な役割を果たします。
シリンダ& アクチュエータ
シリンダやアクチュエータは、油圧ショベルをはじめとする建設機械の動作において極めて重要な役割を担っています。これらのコンポーネントにより、重量物の持ち上げや移動を可能にします。シールは、高い性能とスムーズで安定した作動を実現するために欠かせない部品となります。
バルブ & ポンプ
ポンプやバルブは、油圧システムにおける重要な構成コンポーネントであり、使用機種に応じてさまざまなサイズが存在します。ポンプは作動油の流れを生成し、バルブはその流れを制御・調整します。そのため過酷な環境や高圧条件下においても作動油の漏れを防ぐために、信頼性の高いシールが不可欠です。
アタッチメント
建設機械に装着されるアタッチメントは、整地や締固め、構造物の解体など、さまざまな作業に使用されます。アタッチメント内でもシールは不可欠であり、異物の侵入を防ぐと同時に、作動油などの液体が外部へ漏れ出すのを防止する重要な役割を果たしています。

ドライブシステム

シリンダ & アクチュエータ

バルブ& ポンプ

アッタチメント