contactusurl /zh-cn/seals/search 没有结果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡在2026年氢能技术博览会上展示经过验证的解决方案

H2Pro™ ZLT & EBT25
特瑞堡密封系统将在2026年氢能技术博览会(Hydrogen Technology Expo 2026)上展示覆盖整个氢能价值链的解决方案与能力。展会于10月20日至22日在汉堡展览中心举行,展位为6号馆6P40-2。

特瑞堡重点展示其不断扩展的H2Pro™系列,该系列包含20多种材料,已在氢能生产、运输与储存及终端应用中得到验证,其中包括专为电解槽和燃料电池设计的FlexiBond解决方案。

特瑞堡密封系统能源全球细分市场总监James Simpson表示:“我们全面的H2Pro™材料系列超过20种,均已在我们自有测试体系中验证,能够满足实际氢能应用的要求,现在可供整个氢能价值链的客户使用。”

“我们将展示H2Pro™产品组合中的最新创新之一——FlexiBond。它通过将大型框架密封件的能力与高稳定性形状相结合,为电解槽和燃料电池带来新的设计可能性,并降低了复杂注塑设备的投资需求。”

H2Pro™材料在高压、低温等严苛氢能环境中提供优化的密封解决方案,具有极低的氢渗透性、耐快速气体减压(RGD)性能以及出色的耐磨和抗挤出特性。这些材料可用于制造工程模压件,包括框架密封件、橡胶-金属和橡胶-塑料组件,以及用于阀门、电解槽和燃料电池堆的多组分解决方案。展会还将展示Turcon® Variseal®系列,为液氢的低温环境提供优化解决方案。该系列专为极端压力和温度条件下的优化密封而设计,采用高性能聚合物制成,提供多种几何形状,可根据具体应用定制,并可选静态和动态密封。

特瑞堡还将展示支持“绿氢”制取的解决方案。绿氢通过可再生能源驱动水电解制取。电解设备中的密封件在确保效率、维持氢气和氧气产物分离以及保护硬件免受电化学侵蚀方面发挥着关键作用。特瑞堡拥有一系列优化解决方案,包括HMF FlatSeal™平垫片和框架垫片,以及橡胶-金属粘接垫片,这些产品在+50 °C至+160 °C / +122 °F至+320 °F的极端温度、高达80 bar /1,160psi的压力以及所有电解槽技术中的电化学侵蚀环境下均表现优异。

特瑞堡还展示了面向氢能领域的行业领先研发能力,包括其位于美国印第安纳州韦恩堡的93平方米(1,000平方英尺)专用氢能测试设施,该设施旨在帮助客户应对整个氢能价值链的挑战。

该设施的测试能力包括氢气泄漏检测、快速气体减压、兼容性、动态测试和渗透测试。可进行压力高达1,034 bar / 15,000 psi、温度范围从低温至180 °C / 350 °F以上的测试,以及在不同环境温度曲线下的压力循环测试。

Icon_PR

新闻稿

H2Pro™ ZLT & EBT25

新闻图片