contactusurl /de-de/seals/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Hydrogen Technology Expo 2026: Trelleborg präsentiert bewährte Dichtungslösungen entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette

H2Pro™ ZLT & EBT25
Trelleborg Sealing Solutions präsentiert auf der Hydrogen Technology Expo 2026 vom 20. bis 22. Oktober in Hamburg bewährte Lösungen und Kompetenzen für die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Im Mittelpunkt des Messeauftritts in Halle 6 an Stand 6P40-2 steht das wachsende H2Pro™ Portfolio mit mehr als 20 Dichtungswerkstoffen für die Erzeugung, den Transport, die Speicherung und die Endanwendung von Wasserstoff. Dazu gehört FlexiBond, eine innovative Lösung für Elektrolyseure und Brennstoffzellen.
James Simpson, Global Segment Director Energy, erklärt: „Unser umfassendes H2Pro™ Portfolio bietet mehr als 20 Dichtungswerkstoffe, die in unseren proprietären Prüfverfahren für die Anforderungen realer Wasserstoffanwendungen validiert wurden. Sie stehen nun Kunden entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette zur Verfügung. Auf der Messe präsentieren wir zudem FlexiBond, eine unserer neuesten Innovationen der H2Pro™ Reihe. Die Lösung eröffnet neue konstruktive Möglichkeiten für Elektrolyseure und Brennstoffzellen, indem sie die Eigenschaften großformatiger Rahmendichtungen mit hoher Formstabilität verbindet und den erforderlichen Investitionsaufwand für komplexe Spritzgussanlagen reduziert.“

H2Pro™ Dichtungswerkstoffe für anspruchsvolle Wasserstoffanwendungen
Die H2Pro™ Werkstoffe bieten leistungsfähige Dichtungslösungen für anspruchsvolle Wasserstoffumgebungen, darunter Anwendungen bei hohen Drücken und niedrigen Temperaturen. Sie zeichnen sich durch minimale Wasserstoffpermeation, Beständigkeit gegen schnelle Gasdekompression (Rapid Gas Decompression, RGD) sowie hohe Abrieb- und Extrusionsbeständigkeit aus. Mit den Werkstoffen lassen sich technische Formteile fertigen, darunter Rahmendichtungen, Gummi-Metall- und Gummi-Kunststoff-Komponenten sowie Mehrkomponentenlösungen für Ventile, Elektrolyseure und Brennstoffzellen-Stacks.

Dichtungslösungen für kryogene Temperaturen und grünen Wasserstoff
Ebenfalls auf der Messe zu sehen ist das Turcon® Variseal® Portfolio mit Dichtungslösungen aus Hochleistungspolymeren für Anwendungen mit Flüssigwasserstoff bei kryogenen Temperaturen. Die Dichtungen sind für extreme Druck- und Temperaturbedingungen ausgelegt und in verschiedenen Geometrien erhältlich. Diese werden für besondere Anwendungsfälle kundenspezifisch zugeschnitten/optimiert, sowohl für statische als auch für dynamische Dichtaufgaben.

Trelleborg präsentiert zudem Dichtungslösungen, die die Erzeugung von „grünem Wasserstoff“ unterstützen. Dieser wird durch Elektrolyse von Wasser mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Dichtungen in Elektrolyseanlagen spielen eine entscheidende Rolle für die Effizienz, die zuverlässige Trennung des erzeugten Wasserstoffs und Sauerstoffs sowie den Schutz der Anlagenkomponenten vor elektrochemischen Angriffen. Das Portfolio umfasst unter anderem HMF FlatSeal™ Flachdichtungen und Rahmendichtungen sowie Gummi-Metall-Verbunddichtungen. Diese sind für Temperaturen von +50 bis +160 °C, Drücke bis 80 bar und elektrochemisch anspruchsvolle Bedingungen in allen Elektrolyseurtechnologien ausgelegt.

Führende R&D-Kompetenz für Wasserstoffanwendungen
Messebesucher erhalten zudem Einblick in die branchenführenden Research & Development (R&D) – Kompetenzen sowie Prüfkapazitäten von Trelleborg im Wasserstoffbereich. Dazu zählt ein 93 Quadratmeter großes, speziell für Wasserstoffanwendungen ausgelegtes Testzentrum in Fort Wayne, Indiana, USA. Es wurde eingerichtet, um Kunden bei den Herausforderungen entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu unterstützen. Die Prüfkapazitäten umfassen Wasserstoff-Leckageprüfungen, Untersuchungen zur schnellen Gasdekompression, Kompatibilitätsprüfungen, dynamische Prüfungen und Permeationsprüfungen. Prüfungen sind bei Drücken bis 1.034 bar und in einem Temperaturspektrum von kryogenen Bedingungen bis über 180 °C möglich. Darüber hinaus können Druckzyklusprüfungen unter verschiedenen Umgebungstemperaturprofilen durchgeführt werden.
Icon_PR

Pressemitteilung

Icon_PR

Press Release

H2Pro™ ZLT & EBT25

Pressbild