contactusurl /zh-TW/seals/Search 無結果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

電動車密封解決方案

</br><br>電動汽車密封解決方案 - 推出新影片!

電動汽車的普及程度正在迅速增長,預計到2030年將占到整個汽車總數的40%。這雖然取決於是否存在可行的技術:一次充電可行駛距離。其中一個重點領域是提高電動軸技術的轉換效率。

為了協助下一代電動軸的開發,特瑞堡密封系統工程師開發了一系列新型密封件:我們的 HiSpin® 密封件專為極端轉速運行而設計。

看一下這部影片,介紹了我們用於電動車的新型 HiSpin® 密封件

HiSpin® 系列

我們開發了兩種新型高速旋轉密封件,以滿足電動汽車製造商的需求。HiSpin® PDR RT 和 HiSpin® HS40 密封件有助於延長電動汽車的行駛距離,有助於實現這些汽車的大規模採用,而不僅僅是夢想。

  • HiSpin® PDR RT – 我們的超高速 PTFE 旋轉密封件的速度可達 60 m/s 甚至更高。密封唇的獨特設計確保了齒輪箱一側的有效潤滑,另一側的乾式馬達。該密封件具有常見的化學相容性、耐高溫和低溫性能,並且由於其低的摩擦係數可以在乾摩擦條件下運行。
  • HiSpin® HS40 – 該密封件的獨特設計採用雙向流體動力學唇型,在高轉速下具有極低的摩擦力矩。密封件的速度可達 40 m/s。該密封件採用我們的 XLT 高性能彈性體(FKM)製造,可承受電動軸技術的極端條件。

電動汽車用電動軸技術

電動汽車的一項主要技術是電動軸,一種組合式馬達和變速箱,適用於傳統的引擎室。馬達和變速箱直接連接,但齒輪箱需要高效潤滑,以及馬達必須保持乾燥。因此,在這兩個部件之間需要高度可靠的密封條件。

了解有關電動軸密封的更多消息以及用於電動汽車的新型 HiSpin® 密封件


 
電動汽車的普及程度正在迅速增長,預計到2030年將占到整個汽車總數的40%。這雖然取決於是否存在可行的技術,從一次電池充電擴大了行程範圍。一個特定的重點領域是提高電子軸技術的效率。
 
電動汽車的普及程度正在迅速增長,預計到2030年將占到整個汽車總數的40%。這雖然取決於是否存在可行的技術,從一次電池充電擴大了行程範圍。一個特定的重點領域是提高電子軸技術的效率。