decodedHtml

Fotbollsmatch med Idrott för Alla

Trelleborg player received diploma
Trelleborg har sponsrat Ramlösa Södras initiativ Idrott för alla under många år och när man besöker dem förstår man verkligen varför.
I Idrott för alla får alla någon form av funktionsvariation vara med. Det är först och främst fotboll, där de har ett 50-tal personer som är med, men de har även utvecklats till att innefatta fler sporter som till exempel bowling och innebandy. 

 

Tisdag den 19 september bjöd de in sina stöttespelare (sponsorer) till en fotbollsmatch med dem. När matchen startade regnade det men det var inget som märktes på vare sig spelare eller supporter, de sken av alla av glädje. Ramlösa Södra ställde upp med ett manskap på 30 personer, uppdelade i tre grupper, som alla fick delta lika mycket under matchen. Stöttespelarna fick klara sig utan avbytare. Det gjordes mål på båda hållen men höjdpunkten var ändå när Viktor, en kille på 8år (ska kolla upp det), satte sitt allra första mål någonsin på en straff som var otagbar för målvakten. 

 

Stefan Carlsson, tränare i Ramlösa Södra, sa flertalet gånger efter matchen att det här kommer det att snackas om under ett helt år och att tack inte var ett ord som räcker till för att berätta hur tacksamma de är för den här matchen. Den betyder så otroligt mycket att det kan vara svårt att förstå. De hade sponsormatcher under några år innan covid men detta var första gången sedan pandemin tog slut. 
 
Som spelare i stöttelaget känner man en oerhörd stolthet över att vi bidrar till att detta initiativ kan få fortsätta existera. Glädjen de alla hade spred sig så det var med lätta steg man lämnade idrottsanläggningen. 
 

 

Spors for All player with the football

The whole Sports for All team thanks for the match