contactusurl /sv-se/search Inga resultat Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found sidor av Sök Visar På denna sida Your Browser is outdated Återförsäljare Distributör Official Dealer Premium Partner adresser adresser Articles Regulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Tätning där trycket sätts på prov

Turcon® SG Seal 1
Trelleborg lanserar Turcon® SG, en ny tätning som är utvecklad för att optimera prestandan i centrala däcktryckssystem (CTIS) i terränggående fordon. Tätningen minskar bränsleförbrukningen, stilleståndstiden och den totala ägandekostnaden.

CTIS används i fordon inom gruvdrift, bygg, jord- och skogsbruk. Systemet justerar automatiskt däcktrycket efter underlaget, oavsett om det är slät asfalt eller mjuk åkermark. Turcon® SG håller systemen lufttäta under varje cykel av upp- och avluftning, så att fordonen kan gå från väg till fält utan avbrott.

Enligt Tobias Corneli, Expert Network Manager EMEA, ger tätningen tydliga vinster. CTIS-system med Turcon® SG kan minska bränsleförbrukningen med upp till 15 procent, sänka koldioxidutsläppen, förbättra både dragkraft och säkerhet samt minska markpackningen. Tack vare den längre livslängden minskar dessutom stilleståndstiden och den totala ägandekostnaden.

Under större delen av driftcykeln har tätningsläppen nästan ingen friktion. Den aktiveras först när tryck appliceras och tätar då pålitligt precis när det behövs. Konstruktionen ger en livslängd på över 10 000 timmar, vilket minskar underhållsbehovet och gör att fordonen kan vara i drift längre.

Trelleborg Sealing Solutions erbjuder Turcon® SG både som integrerad och som extern lösning. Den passar många olika axelkonfigurationer på traktorer, sprutor, skördetröskor, skördare, skotare, lastbilar, dumprar och hjullastare.

Läs pressmeddelandet.