герметизация солнечного взгляда

Возобновляемая электроэнергия играет ключевую роль в достижении глобального перехода от ископаемого топлива к альтернативным источникам и в борьбе с изменением климата. Многое происходит в этой сфере и одной из областей, где Trelleborg вносит свой вклад, являются уплотнительные профили для солнечных батарей.
Солнечная энергетика стремительно развивается. По мере роста спроса затраты на производство солнечных панелей резко упали. То, что лишь недавно во многих странах зависело от государственных субсидий, теперь, для вновь устанавливаемых установок, является одним из самых дешёвых источников энергии.
«Гелиоэнергетика быстро становится доминирующей в производстве электроэнергии для новых зданий во многих странах», - говорит Эрик Мартинсон, партнёр и управляющий директор Svea Solar, компании, специализирующейся на установке оборудования гелиоэнергетики «под ключ» для жилых и коммерческих зданий. «Мы видим потрясающее развитие, никто не ожидал, что всё будет так быстро».
Svea Solar имеет ежегодный рост в 200 процентов с начала 2013 года, между тем, как в самом начале цифры отнюдь не внушали оптимизма. Сегодня компания имеет 50 сотрудников и её доля местного рынка составляет около 10 процентов.
«Мы хотим, чтобы солнечная энергия была простой и безопасной инвестицией», - объясняет Бьорн Линд, председатель правления и партнёр Svea Solar. «Учитывая высокие затраты на рабочую силу в Швеции, одним из важнейших факторов является максимальная простота установки системы. Также важна эстетика. Наши установки должны выглядеть хорошо и не снижать цену на недвижимость. Мы используем только чёрные солнечные батареи и стремимся достичь внешнего вида, был бы сдержанным и приятным глазу».
Эта философия привела Svea Solar к разработке совершенно нового решения, в котором солнечные панели становятся интегрированной частью крыши. Это позволяет устранить необходимость использования черепицы под панелями при замене старой крыши или строительстве новой, что обеспечивает как лучший внешний вид, так и более низкие затраты. Важнейшей деталью здесь является герметизация этих интегрированных панельных установок с помощью долговечных и надёжных уплотнительных материалов.
«Ожидаемый срок службы наших установок - 40 лет», - говорит Мартинсон. «Мы уделяем большое внимание выбору всех компонентов, ищем надёжных поставщиков. Инженеры Trelleborg очень помогли нам при разработке герметичного решения, которое просто в установке и вносит положительный вклад во внешний вид встроенных солнечных панелей».
Питер Сомвалль, менеджер по развитию рынка в Trelleborg Industrial Solutions, говорит, что его команда очень сильна в решениях для строительства. «Мы знаем, какие материалы и техника работают в различных приложениях, и с какими проблемами сталкивается установщик», - говорит он. «Мы использовали весь наш опыт и разработали уплотнения, которые хорошо герметизируют и защищают, привлекательно выглядят и просты в установке. Они обеспечивают долговечность как солнечных панелей, так и зданий под ними».
Уплотняющий профиль также обеспечивает определённый запас при монтаже панелей, что упрощает процесс установки.
«Разрабатывать совершенно новый продукт всегда непросто", - говорит Линд. «Хорошо, когда поддержку в этом процессе оказывает компания Trelleborg. Теперь наша действительно удачная разработка выходит на рынок».
Сомвалль заключает: «Я очень рад сотрудничать с теми, кто специализируется в области возобновляемых источников энергии. Этот сектор очень динамичен и его рост происходит стремительно. Это способствует моему развитию как личности, а Trelleborg развивается, как компания.
Дополнительная информация на сайте: www.trelleborg.com/en/sealing-profiles
Эта статья перепечатана из журнала T-Time, выпускаемого Trelleborg. Чтобы скачать последний номер, перейдите по ссылке: www.trelleborg.com/t-time
Пресс-сервис: Эта статья доступна на восьми языках. СМИ могут использовать эту статью в своих публикациях. Чтобы скачать статью и иллюстрации на различных языках, перейдите по ссылке: https://bamboo-contentpartner.com/ При воспроизведении информацию из этого выпуска, пожалуйста, указывайте наши контактные данные как: www.trelleborg.com.