contactusurl /pl-pl/seals/search Brak wyników Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of WYSZUKIWANIE I POMOC Showing Czy tego szukasz? Your Browser is outdated Sprzedawcę Dystrybutor Official Dealer Premium Partner adresy adresy Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Trelleborg wprowadza na rynek WaterPro® Portfolio

WaterPro EPDM
Trelleborg Sealing Solutions wprowadza na rynek globalnie zgodne portfolio materiałów uszczelniających WaterPro® z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM), odpowiednich do rygorystycznego codziennego stosowania w systemach wody pitnej.

Zaprojektowane tak, aby spełniały wszystkie światowe przepisy, materiały WaterPro® EPDM oferują kompleksowe rozwiązania dla pełnego zakresu zastosowań uszczelniania wody pitnej, w tym systemów grzewczych, armatury i kranów, zaworów i pomp, systemów uzdatniania wody, filtracji wody pitnej i inteligentnych liczników.


>> Dowiedz się więcej o WaterPro®

 

Pewność klientów dzięki globalnej akceptacji

 

Wszystkie materiały WaterPro® są zgodne z francuskimi przepisami ACS, amerykańską normą NSF/ANSI/CAN Standard 61, brytyjską WRAS, niemiecką KTW W270 i europejską DIN EN 16421 P2/M2 oraz przewyższają ASTM D6284. Są one również wstępnie zakwalifikowane do spełnienia nadchodzącego niemieckiego standardu KTW-BWGL, który ma zostać wprowadzony w 2026 r., rok później niż pierwotnie planowano.

Klienci Trelleborg WaterPro® zyskują przewagę konkurencyjną, integrując materiały w swoich aplikacjach z pewnością, zapewniając nieprzerwany dostęp do rynku i płynne przejście, gdy rozporządzenie KTW-BWGL stanie się obowiązkowe.

"Globalni producenci korzystają z ogólnoświatowej zgodności materiałów premium, wiedząc, że spełniają one wszystkie obowiązujące normy wszędzie tam, gdzie sprzedają swoje produkty" - mówi Adam Li, Global Segment Director Processing Industries.

 

Eliminacja ryzyka regulacyjnego

"Wybierając WaterPro®, klienci inwestują w gotowe do użycia, w pełni akredytowane rozwiązania, eliminując ryzyko i niepewność związane z opóźnieniami regulacyjnymi. A ponieważ przepisy są nadal harmonizowane w całej Europie, klienci mogą być pewni, że asortyment jest już certyfikowany zgodnie z kolejną iteracją niemieckich norm - KTW-BWGL - która ma zostać wprowadzona w 2026 r.".


"Możemy również pomóc klientom zoptymalizować ich łańcuch dostaw dzięki niezrównanej wiedzy projektowej i innowacyjnym technologiom, współpracując z ich zespołami w celu opracowania bardziej złożonych części" - podsumowuje Li.

 

Wysokowydajne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Wszystkie materiały są wolne od PFAS i mogą być bezpośrednio formowane wtryskowo w wysoce zautomatyzowanych procesach produkcyjnych lub obtryskiwane jako rozwiązania guma-plastik i guma-metal. Cała gama materiałów WaterPro® charakteryzuje się doskonałymi właściwościami ściskania i odpornością na chlor i środki dezynfekujące na bazie chloraminy.


Asortyment obejmuje WaterPro® 557WE, materiał o twardości 60 Shore A o wyjątkowej elastyczności, trwałości i zdolności adaptacji do zastosowań wymagających niskiej siły uszczelnienia. WaterPro® 557WG to uniwersalna mieszanka o twardości 70 Shore A, która jest elastyczna i sprężysta, dzięki czemu jest niezwykle wszechstronna i nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. WaterPro® 557WM to trwały materiał o twardości 90 Shore A i wysokiej odporności na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wysokociśnieniowych.

>> Pobierz broszurę WaterPro®

 

Własne, ulepszone standardy testowania

Tim Reski, Lider Technologii Gumy, dodaje: "W naszym Centrum Innowacji w Plymouth w stanie Minnesota w USA opracowaliśmy własną, ulepszoną, zastrzeżoną wersję normy ASTM D6284 dotyczącej testowania uszczelek narażonych na działanie chloru i chloraminy".

"Nasza bardziej agresywna wersja standardu ma na celu zapewnienie bardziej rygorystycznej analizy działania naszych uszczelek WaterPro® w rzeczywistych scenariuszach. W ciągu 1000 godzin testów wszystkie uszczelki z serii WaterPro® zachowały swoją integralność i wykazywały mniejsze odkształcenia i dewulkanizację niż materiały konkurencyjne. Wykazały lepszą wydajność kompresji i doskonałą odporność na ciepło i media".

 

>> Odkryj więcej rozwiązań Trelleborg dla branży spożywczej i napojów w naszym interaktywnym Wirtualnym Showroomie