contactusurl /it-it/seals/search Nessun risultato Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found di Cerca & Supporto Mostrati Stai cercando questo? Your Browser is outdated Rivenditore Distributore Official Dealer Premium Partner indirizzi indirizzi Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
È obbligatorio.
decodedHtml

Trelleborg presenta le sue comprovate soluzioni per l'idrogeno all'Hydrogen Expo 2025

Hydrogen Expo
Trelleborg Sealing Solutions presenta soluzioni e capacità per l'intera catena del valore dell'idrogeno all'Hydrogen Expo 2025, dal 21 al 23 maggio a Piacenza Expo, Italia, padiglione 1, stand B120/C143.

Trelleborg mette in evidenza la sua gamma H2Pro™ in espansione, composta da oltre 20 materiali collaudati per applicazioni nella produzione, nel trasporto, nello stoccaggio e nell'uso finale dell'idrogeno, compresa la soluzione FlexiBond, progettata per l'uso in elettrolizzatori e celle a combustibile.

 

>>Esplora la gamma H2Pro

 

Soluzioni per l'intera catena del valore

Daniel Hauser, Manager Lead Group Hydrogen, afferma: "La nostra gamma completa di oltre 20 materiali H2Pro™, comprovata dai nostri regimi di test proprietari per soddisfare i requisiti delle applicazioni reali dell'idrogeno, è ora disponibile per i clienti di tutta la catena di valore dell'idrogeno.



"Presenteremo anche una delle nostre ultime innovazioni nel portafoglio H2Pro™, FlexiBond. Questa tecnologia offre nuove possibilità di progettazione per gli elettrolizzatori e le celle a combustibile, combinando le capacità delle guarnizioni a telaio di grandi dimensioni con una forma ad alta stabilità, e riduce il livello di investimento necessario per le complesse attrezzature di stampaggio a iniezione."

 

>>Guarda il webinar H2Pro

 

H2Pro™ materials provide optimal sealing solutions in challenging hydrogen environments including high pressures and low temperatures, and are characterized by minimal hydrogen permeation, resistance to rapid gas decompression (RGD) and excellent abrasion and extrusion properties. The materials can be used to create engineered molded parts including frame seals, rubber-to-metal and rubber-to-plastic components.

I materiali H2Pro™ forniscono soluzioni di tenuta ottimali in ambienti difficili per l'idrogeno, come le alte pressioni e le basse temperature, e sono caratterizzati da una permeazione minima dell'idrogeno, dalla resistenza alla decompressione rapida del gas (RGD) e da eccellenti proprietà di abrasione ed estrusione. I materiali possono essere utilizzati per creare parti stampate, tra cui guarnizioni per telai, componenti gomma-metallo e gomma-plastica.

 

Una ricerca e sviluppo senza pari garantisce la sicurezza del cliente

 

All'Hydrogen Expo Trelleborg mette in evidenza anche le sue capacità di ricerca e sviluppo leader del settore, recentemente potenziate da un nuovo impianto di prova dell'idrogeno di 93 metri quadrati a Fort Wayne, Indiana, Stati Uniti. Lo sviluppo fa parte dell'obiettivo strategico di Trelleborg di essere leader nella sigillatura e nel collaudo dell'idrogeno per aiutare i clienti a superare le sfide dell'intera catena del valore dell'idrogeno.



Le estese capacità di collaudo offerte a Fort Wayne includono il rilevamento delle perdite di idrogeno, la compatibilità, i test dinamici e i test di permeazione, che sono tutti criteri critici per la sigillatura dell'idrogeno. Gli esperti di ingegneria eseguono test che riproducono le peggiori condizioni di applicazione per una rapida decompressione del gas. In un sistema ad alta pressione, l'idrogeno può essere assorbito da una guarnizione e se la pressione viene improvvisamente alleggerita, il gas intrappolato nella guarnizione può espandersi, causando potenzialmente la formazione di bolle e crepe quando il gas cerca di uscire. Sono inoltre disponibili test per pressioni fino a 1.500 bar/15.000 psi e per tutti gli intervalli di temperatura, da quella criogenica a quella superiore a 180 °C/350 °F, nonché test di cicli termici ambientali a vari profili di pressione.

 

>>Scarica la brochure di H2Pro