contactusurl /de-de/seals/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Sealing Solutions für E-Mobilität-Anwendungen: Sehen Sie sich jetzt unseren neuesten Film an!

</br>Sealing Solutions für eMobility-Anwendungen: Sehen Sie sich jetzt unseren neuesten Film an!

Es ist kein Geheimnis, dass Elektrofahrzeuge immer mehr an Beliebtheit gewinnen – schon im Jahr 2030 sollen 40 % aller Fahrzeuge elektrisch betrieben sein. Um dies zu erreichen, sind jedoch innovative Technologien zur Erweiterung der Reichweite pro Batterieladung unumgänglich. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Effizienzsteigerung im Bereich der E-Achsen-Technologie.

Die Ingenieure bei Trelleborg Sealing Solutions haben daher eine neue Dichtungsfamilie für die nächste Generation von E-Achsen entwickelt: Unsere HiSpin®-Dichtungen, eigens entworfen für den Betrieb bei extremen Umdrehungsgeschwindigkeiten.

Sehen Sie sich jetzt unseren Film an und lernen Sie unsere neuen HiSpin®-Dichtungen für eMobility kennen

Die HiSpin®-Familie

Wir haben zwei neue Hochgeschwindigkeits-Rotationsdichtungen entwickelt, die genau auf die Anforderungen von Elektrofahrzeugherstellern zugeschnitten sind. Unsere Dichtungen HiSpin® PDR RT und HiSpin® HS40 tragen direkt zur Erweiterung der Reichweite von Elektroautos bei – die Verwirklichung des Traums von eMobility für alle rückt damit in greifbare Nähe.

  • HiSpin® PDR RT – Unsere Ultrahochgeschwindigkeits-PTFE-Rotationsdichtung schafft Geschwindigkeiten von über 60 m/s. Das einzigartige Design der Dichtlippe stellt die effektive Schmierung des Getriebes sicher und sorgt gleichzeitig für einen trockenen Motor. Die Dichtung verfügt über universelle chemische Verträglichkeit, ist Hoch- und Niedrigtemperaturbeständig und funktioniert aufgrund ihres niedrigen Reibungskoeffizienten auch unter trockenen Bedingungen.
  • HiSpin® HS40 – Das einzigartige Design dieser Dichtung zeichnet sich durch eine bidirektionale hydrodynamische Dichtungslippe und ein außerordentlich niedriges Reibungsmoment bei hohen Umdrehungsgeschwindigkeiten aus. Die Dichtung schafft Geschwindigkeiten von bis zu 40 m/s. Diese Dichtung widersteht auch den extremen Bedingungen der E-Achsen-Technologie – schließlich wird sie aus unseren XLT Hochleistungs-Fluoroelastomeren (FKM) hergestellt.

E-Achsen-Technologie für Elektrofahrzeuge

Eine der wichtigsten Technologien im Bereich der E-Mobilität ist die E-Achse, eine Kombination aus Elektromotor und Getriebe, die im herkömmlichen Motorraum Platz findet. Der Motor und das Getriebe sind hier direkt miteinander verbunden – daher ist es enorm wichtig, den Motor trocken zu halten und das Getriebe gleichzeitig möglichst effektiv zu schmieren. Aus genau diesem Grund sind höchstzuverlässige Dichtungen zwischen diesen zwei Bauteilen schlicht und einfach unumgänglich.

Erfahren Sie mehr über Dichtungen für E-Achsen und unsere neuen HiSpin®-Dichtungen für eMobility.