contactusurl /fr-fr/anti-vibration-solutions/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Avantages des produits antivibrations pour l'énergie éolienne

AVS_Energy_Wind
Les sources d'énergie renouvelables sont plus fortes que jamais dans le monde entier. Le développement durable est un sujet de conversation non seulement entre les gens, mais aussi au sein des entreprises. L'énergie éolienne est un secteur qui continue à se développer

Les sources d'énergie renouvelables sont plus fortes que jamais dans le monde entier. Le développement durable est un sujet de conversation non seulement entre les gens, mais aussi au sein des entreprises. L'énergie éolienne est un secteur qui continue à se développer.

The installation of Éoliennes and wind farms is doubling every five years around the world. In the UK L'énergie éolienne Capacité grew to 17% in 2017 and it’s expected that growth will double by 2030. The EU has announced an increase in the target for the use of Énergies renouvelables across member countries from 40% to 45% until 2030.

This growth is not just restricted to Europe as the worldwide industry is steadily growing as demand for sustainable energy has advanced while La technologie has become more attainable. Progress is also being made thanks to businesses and governments. In the US, electricity generated from Énergie éolienne has increased from 6 billion kWh in 2000 to 380 billion kWh in 2021. President Biden also signed the Executive Order, Tackling The Climate Crisis at Home and Abroad, introducing a commitment to deploy 30 gigawatts of offshore wind farms by 2030 and a target goal of permitting at least 25 gigawatts of onshore Énergies renouvelables by 2025.

La rentabilité et la maturité de l'énergie éolienne sont également un facteur important de la croissance, les prix de l'énergie étant bas dans tous les pays du monde, ce qui offre un avenir prometteur à l'industrie. La Chine installe 55 GW de nouvelles éoliennes chaque année. À titre de comparaison, c'est la même quantité d'énergie que celle installée par l'Allemagne au cours des trois dernières décennies.

Dans le même temps, les pays producteurs sont sur le point de passer des productions européennes à l'Inde et à d'autres pays où les coûts sont moindres. Trelleborg AVS est déjà implanté dans ces pays pour fournir les solutions requises au niveau local.

Pour soutenir et faire progresser l'adoption des technologies éoliennes, Trelleborg propose aux entreprises des solutions innovantes et efficaces. Nous explorons nos solutions actuelles en matière d'énergie éolienne et les avantages qu'elles présentent pour le secteur.

Produits clés pour le secteur de l'énergie éolienne

Trelleborg Solutions antivibratoires are specially engineered to protect the components and their environment. They make machines quieter, more efficient and reduce service costs. Hence, the profitability of the investment is increasing. With Éoliennes working intensively to generate power, it’s important they can perform to the best of their ability.

To keep equipment efficient and effective, it’s important to lower wind turbine vibrations. Trelleborg has several anti-vibration Produits that can lessen vibrations and ensure wind turbine Réduction du bruit, improving the wind turbine performance and its service lifecycle. Alongside this, Trelleborg develops specialised/customised Produits for wind turbine and component manufacturers.

Des supports de boîte de vitesses ultramodernes fournissent à la turbine le support rotatif dont elle a besoin pour résister aux forces colossales qui s'exercent sur la boîte de vitesses. Les supports de générateur permettent d'isoler les vibrations créées lorsque le générateur est entraîné par le groupe motopropulseur. Cela minimise les forces nuisibles aux principaux composants ainsi que la transmission de ces forces à la nacelle et à la structure environnante, réduisant ainsi le bruit transmis par la structure et augmentant la durée de vie des composants du groupe motopropulseur.

L'un des produits les plus demandés ces derniers temps est le support conique pour l'une des applications les plus exigeantes, l'armoire de commande de pas. Ces armoires sont placées dans le moyeu (le nez) de l'éolienne, où les forces sont très importantes dans les directions X, Y et Z.

Bobbin mounts as well as EH-Mounts are also an essential anti-vibration solution for the cabinet and cooling applications and offer great value in reducing vibration and shock as the turbine spins.

Ce n'est qu'un aperçu de ce que Trelleborg peut fournir au secteur de l'énergie éolienne, car nous pouvons également développer des produits pour répondre à vos besoins.

Avantages pour les exploitants d'énergie éolienne

La qualité et la performance de ces produits sont les principaux avantages pour les fournisseurs d'énergie éolienne. Nous avons testé tous ces produits de manière approfondie afin d'offrir la meilleure qualité, les meilleures performances et la meilleure durée de vie, quelle que soit la solution.

Le plus important est la durée de vie plus longue de l'éolienne avec les solutions Trelleborg en place. De ce fait, elle nécessitera moins d'entretien, moins de frais d'entretien et offrira donc un meilleur rendement car elle fonctionnera en continu sans être interrompue par des pannes. Des pièces performantes font la différence pour assurer un bon fonctionnement de l'éolienne.

Trelleborg est en mesure de fournir quoi que ce soit pour les éoliennes en comprenant votre situation et vos défis, ce qui nous permet de développer la bonne solution pour vous.

L'avenir des solutions d'énergie éolienne

Les produits disponibles pour le secteur des énergies renouvelables continueront d'évoluer pour s'adapter aux dernières tendances de fabrication et aux demandes de nos clients.

Le développement de la numérisation a permis à différents secteurs de bénéficier de l'installation de systèmes intelligents. Ces systèmes recueillent une quantité considérable de données qui peuvent être collectées de n'importe où et à n'importe quel moment et déchiffrées au profit du produit, de la solution ou du service en question.

Currently, many parts are installed in Éoliennes and will last for 20 to 30 years. However, these parts can be forgotten or aren’t part of a Entreprise’s service books so they’re left in place long past their lifecycle as natural rubber parts are by nature (just like e. g. rubber tyres) limited in their consistency, performance and service life. Development over time should see components become part of a smarter network where it tells you when it needs to be replaced.

Si les exploitants d'éoliennes peuvent collecter ces données clés sur leurs turbines, ils seront en mesure de décider au bon moment du remplacement d'une pièce par une autre. Les exploitants peuvent planifier les arrêts de leurs éoliennes pour les activités de service et planifier également leurs besoins en pièces détachées (optimisation de la maintenance prédictive). Bien que cette technologie soit encore loin d'être au point, il est possible d'explorer cet avenir pour donner aux opérateurs tout ce dont ils ont besoin pour empêcher les éoliennes d'être endommagées par de vieilles pièces et/ou des pièces défectueuses.

Pourquoi Trelleborg ?

Trelleborg Solutions antivibratoires a plus de 115 ans d'expérience dans la création de solutions pour divers secteurs tels que le ferroviaire, le hors-route et l'industrie. En tant que spécialiste des solutions antivibratoires, nous sommes bien implantés dans l'industrie de l'énergie éolienne, avec une vaste expérience répartie entre les différentes équipes qui sont passionnées par la fourniture du meilleur service possible.

Notre position sur le marché signifie que Trelleborg Solutions antivibratoires dispose d'énormes capacités en termes d'assistance, ce que nous continuons à développer chaque année. Une partie de ce travail consiste à discuter avec les fournisseurs d'énergie éolienne pour développer et fabriquer les pièces clés dont ils ont besoin, même si cela implique de créer de nouveaux produits à partir de zéro.

De plus, nous sommes présents dans le monde entier, avec des usines en Allemagne, en Chine, en Inde et au Royaume-Uni. Nous avons également d'excellentes relations avec des fabricants du monde entier, en dehors de nos sites, avec lesquels nous pouvons partager des outils pour fabriquer les composants dont vous avez besoin.

To find out more about how Trelleborg Solutions antivibratoires can support your Énergie éolienne Entreprise, get in touch with us today.