contactusurl /de-de/anti-vibration-solutions/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Vorteile von Anti-Vibrations-Windenergieprodukten

AVS_Energy_Wind
Erneuerbare Energiequellen sind in der ganzen Welt stärker denn je. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das nicht nur zwischen Menschen, sondern auch in Unternehmen diskutiert wird. Ein Sektor, der weiter wächst, ist der der Windenergie

Erneuerbare Energiequellen sind in der ganzen Welt stärker denn je. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das nicht nur zwischen Menschen, sondern auch in Unternehmen diskutiert wird. Ein Sektor, der weiter wächst, ist der der Windenergie.


Die Installation von Windturbinen und Windparks verdoppelt sich weltweit alle fünf Jahre. Im Vereinigten Königreich wuchs die Windkraftkapazität 2017 auf 17 %, und es wird erwartet, dass das Wachstum bis 2030 verdoppeln. Die EU hat angekündigt, das Ziel für die Nutzung erneuerbarer Energien in den Mitgliedsländern bis 2030 von 40 % auf 45 % zu erhöhen.


Dieses Wachstum ist nicht nur auf Europa beschränkt, da die Branche weltweit stetig wächst. die Nachfrage nach nachhaltiger Energie ist gestiegen und die Technologie ist erschwinglicher geworden. Fortschritte werden auch dank der Unternehmen und Regierungen erzielt. In den USA ist die Stromerzeugung aus Windenergie von 6 Milliarden kWh im Jahr 2000 auf 380 Milliarden kWh im Jahr 2021 gestiegen. Auch Präsident Biden unterzeichnete die Executive Order, Bewältigung der Klimakrise im In- und Auslandeine Verpflichtung zum Einsatz von 30 Gigawatt von Offshore-Windparks bis 2030 und das Ziel, bis 2025 mindestens 25 Gigawatt an erneuerbarer Energie an Land zu genehmigen.


Die Kosteneffizienz und die Ausgereiftheit der Windenergie sind ebenfalls ein wichtiger Faktor für das Wachstum, da die Energiepreise in allen Ländern der Welt niedrig sind und der Branche eine große Zukunft bieten. In China werden jedes Jahr 55 GW Strom aus Windenergieanlagen neu installiert. Zum Vergleich: Das ist die gleiche Menge an Energie, die Deutschland in den letzten drei Jahrzehnten installiert hat.


In der Zwischenzeit verlagern sich die Produktionsländer von der europäischen Produktion nach Indien und in andere kostengünstigere Länder. Trelleborg AVS ist in diesen Ländern bereits etabliert, um die erforderlichen Lösungen von Ort zu Ort zu liefern.

Um die Einführung von Windtechnologien zu unterstützen und voranzutreiben, unterstützt Trelleborg Unternehmen mit innovativen und effizienten Lösungen. Wir untersuchen unsere aktuellen Windenergielösungen und welche Vorteile sie für die Branche haben.


Schlüsselprodukte für den Windenergiesektor

Die Antivibrationslösungen von Trelleborg sind speziell für den Schutz der Komponenten und ihrer Umgebung entwickelt worden. Sie machen Maschinen leiser, effizienter und reduzieren die Servicekosten. Dadurch erhöht sich die Rentabilität der Investition. Da Windkraftanlagen intensiv an der Energieerzeugung arbeiten, ist es wichtig, dass sie ihr Bestes geben können.

Um die Effizienz und Effektivität der Anlagen zu erhalten, ist es wichtig, die Schwingungen von Windkraftanlagen zu verringern. Trelleborg hat mehrere Antivibration Produkte, die Schwingungen und Geräusche von Windturbinen reduzieren und so die Leistung und die Lebensdauer von Windturbinen verbessern können. Darüber hinaus entwickelt Trelleborg spezialisierte/kundenspezifische Produkte für Hersteller von Windkraftanlagen und Komponenten.

Hochmoderne Getriebelagerungen bieten der Turbine die nötige Rotationsunterstützung gegen die enormen Kräfte, die auf das Getriebe einwirken. Die Generatorlager isolieren die Vibrationen, die beim Antrieb des Generators durch den Antriebsstrang entstehen. Dadurch werden schädliche Kräfte auf die Hauptkomponenten sowie die Übertragung dieser Kräfte auf die Gondel und die umgebende Struktur minimiert, wodurch der Körperschall verringert und die Lebensdauer der Komponenten des Antriebsstrangs verlängert wird.

Ein in letzter Zeit sehr gefragtes Produkt ist die konische Lagerung für eine der anspruchsvollsten Anwendungen, den Pitch-Antriebsschrank. Sie werden in der Nabe (der Nase) der Windturbine angebracht, wo die Kräfte in X-, Y- und Z-Richtung sehr hoch sind.

Spulenhalterungen sowie EH-Mounts sind auch eine wesentliche Antivibrationslösung für den Schaltschrank und Kühlanwendungen und bieten einen großen Wert bei der Reduzierung von Vibrationen und Stößen, wenn sich die Turbine dreht.

Dies ist nur ein Ausschnitt dessen, was Trelleborg für den Windenergiesektor bieten kann, denn wir können auch Produkte entwickeln, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Vorteile für Windenergiebetreiber

Die Qualität und Leistung dieser Produkte sind die größten Vorteile für Windenergieanbieter. Wir haben alle diese Produkte ausgiebig getestet, um unabhängig von der Lösung die beste Qualität, Leistung und Lebensdauer zu bieten.

Am wichtigsten ist die längere Lebensdauer der Windturbine, wenn Trelleborg Lösungen eingesetzt werden. Dadurch muss sie weniger gewartet werden, es fallen weniger Wartungskosten an und sie liefert einen besseren Ertrag, da sie kontinuierlich arbeitet, ohne durch Ausfälle unterbrochen zu werden. Gut funktionierende Teile machen den Unterschied bei der Gewährleistung einer gut funktionierenden Turbine.

Trelleborg ist in der Lage, alles für Windturbinen zu liefern, indem wir Ihre Situation und Ihre Herausforderungen verstehen und so die richtige Lösung für Sie entwickeln können.

Zukunft der Windenergielösungen

Die für den Sektor der erneuerbaren Energien verfügbaren Produkte werden sich ständig weiterentwickeln, um den neuesten Produktionstrends und den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.


Die Entwicklung der Digitalisierung hat dazu geführt, dass verschiedene Sektoren von der Installation intelligenter Systeme profitieren. Diese Systeme sammeln eine riesige Menge an Daten, die jederzeit und überall erfasst und zum Nutzen des jeweiligen Produkts, der jeweiligen Lösung oder Dienstleistung entschlüsselt werden können.

Derzeit sind viele Teile in Windkraftanlagen eingebaut und halten 20 bis 30 Jahre. Diese Teile können jedoch in Vergessenheit geraten oder sind nicht Teil der Wartungsbücher eines Unternehmens, so dass sie lange über ihren Lebenszyklus hinaus an Ort und Stelle verbleiben, da Teile aus Naturkautschuk von Natur aus (genau wie z. B. Gummireifen) in ihrer Konsistenz, Leistung und Lebensdauer begrenzt sind. Im Laufe der Zeit sollten die Komponenten Teil eines intelligenteren Netzwerks werden, das Ihnen mitteilt, wann es ersetzt werden muss.


Wenn die Betreiber von Windkraftanlagen solche Schlüsseldaten über ihre Turbinen sammeln können, sind sie in der Lage, zum richtigen Zeitpunkt über den Austausch eines neuen Teils zu entscheiden. Die Betreiber können ihre Windturbinenstopps für Wartungsarbeiten planen und auch ihren Bedarf an Ersatzteilen planen (vorausschauende Wartungsoptimierung). Auch wenn diese Technologie noch in weiter Ferne liegt, besteht die Möglichkeit, eine solche Zukunft zu erforschen, um den Betreibern alles zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen, um zu verhindern, dass Windkraftanlagen durch alte und/oder fehlerhafte Teile beschädigt werden.

Warum Trelleborg?

Trelleborg Antivibration Solutions verfügt über mehr als 115 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für verschiedene Sektoren wie Bahn, Off-Highway und Industrie. Als Spezialist für Antivibrationslösungen sind wir in der Windenergiebranche gut etabliert und verfügen über umfangreiche Erfahrungen in den verschiedenen Teams, die mit Leidenschaft den bestmöglichen Service bieten.


Unsere Marktposition bedeutet, dass Trelleborg Antivibration Solutions über enorme Möglichkeiten der Unterstützung verfügt, die wir jedes Jahr weiter ausbauen. Dazu gehört auch, dass wir mit Windenergieanbietern sprechen, um die von ihnen benötigten Schlüsselteile zu entwickeln und zu bauen, selbst wenn dies bedeutet, dass wir neue Produkte von Grund auf entwickeln müssen.


Darüber hinaus verfügen wir über eine globale Reichweite mit Produktionsstätten in Deutschland, China, Indien und dem Vereinigten Königreich. Wir haben auch hervorragende Verbindungen zu Herstellern in der ganzen Welt, die nicht an unseren Standorten ansässig sind, mit denen wir gemeinsam Werkzeuge für die Herstellung der von Ihnen benötigten Komponenten nutzen können.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Trelleborg Antivibration Solutions Ihr Windenergieunternehmen unterstützen kann, sich melden heute mit uns.