contactusurl /zh-cn/seals/search 没有结果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡推出Turcon® SG,优化非公路车辆CTIS性能

Turcon® SG Seal 1
特瑞堡密封系统推出Turcon® SG系列专用密封组件,专为优化严苛非公路环境下的中央轮胎充气系统(CTIS)性能而设计。

Turcon® SG旋转密封件专为农业、采矿、建筑和林业车辆打造,提供可靠的低摩擦密封,在每次充气和放气循环中保持系统气密性,实现公路与田间作业之间的无缝切换。

特瑞堡密封系统欧洲、中东和非洲区专家网络经理Tobias Corneli表示:“创新的Turcon® SG带来可衡量的性能和效率提升,为各类非公路车辆优化CTIS功能,使其能够适应从光滑柏油路面到农林作业条件的多种地表状况。”

“通过自动调节轮胎压力以适应不同地面条件,采用Turcon® SG密封的CTIS系统可支持高达15%的燃油消耗降低和二氧化碳排放减少,同时提升牵引力和安全性,并减少土壤压实。再加上其延长的使用寿命,该密封件显著降低了客户的停机时间和总拥有成本。”

Turcon® SG密封件解决了CTIS工程中最严苛的挑战之一:在连续的旋转运动中和典型气动压力下保持可靠密封,同时在数千小时穿越不同地面条件的运行中最大限度减少摩擦和磨损。

其压力激活设计使聚四氟乙烯(PTFE)密封唇在90%至95%的运行周期内处于无压、近零摩擦状态。当施加压力时,密封唇立即激活并贴合配合面,提供可靠的气密密封。这一设计直接将使用寿命延长至10,000小时以上,减少客户维护需求并提高车辆正常运行时间。 .

Turcon® SG集成了内置静态弹性体密封和导向元件,在各种车桥配置中提供稳定性能并补偿硬件公差。其一体化模块设计将防尘密封件和径向轴封等多种功能集成于单个紧凑组件中,简化安装并支持大批量自动化生产。

特瑞堡提供Turcon® SG密封件作为集成车桥解决方案和外部解决方案,适配拖车桥和驱动桥配置的单通道及双通道变体。它是优化拖拉机、喷雾机、联合收割机、收割机、集材机、卡车、自卸卡车和轮式装载机等车辆CTIS功能的理想解决方案。 .

Icon_PR

新闻稿

Turcon® SG Seal 1

新闻图片