contactusurl /zh-tw/seals/search 無結果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡於 CONEXPO-CON/AGG 展會上展出非公路應用領域的創新產品

Visit us
特瑞堡密封系統將於 2026 年 3 月 3 日至 7 日在美國內華達州拉斯維加斯舉行的 CONEXPO-CON/AGG 展會上,在 S82506 號展位展示用於重型設備的先進解決方案。
特瑞堡非公路事業全球事業部總監 Michael Cook 表示:「CONEXPO‑CON/AGG 是展示特瑞堡創新密封解決方案的最佳平台,特別是在液壓與動力傳動應用領域。我們非常期待與產業領袖交流,並展示我們的先進技術如何在當前及未來嚴苛的工作環境中,推動效率、耐用性與永續發展。」

本次展會重點展示全新 Stefa® Cassette 密封件,專為曳引機、建築機械與重型車輛所設計。該產品整合多重密封唇、保護性金屬外殼與內部套筒,在有效保留潤滑油的同時,形成堅固的保護屏障,阻擋外部污染物入侵。

Cook 指出:「非公路設備經常暴露於泥濘、水氣與具磨蝕性的碎屑中,這些環境足以快速損壞傳統密封件。我們的 Stefa® Cassette 密封件能在此類環境中提供強而有力的保護。透過結合先進的密封技術、卓越的耐用性與易於安裝的設計,我們正協助客戶降低停機時間並延長設備使用壽命。」

現場同時展出 Trelleborg H2Pro™ 密封材料系列,專為下一代非公路設備而設計。其中包括一款全新的 EPDM 橡膠,可在廣泛溫度範圍內承受高壓氫氣環境,以及一款適用於極低溫條件的獨特熱塑性聚氨酯(TPU) 材料。

特瑞堡能源事業全球事業部總監 James Simpson 表示:「無論是作為燃料來源,或作為儲存可再生能源多餘電力的媒介,氫能在邁向碳中和世界的過程中扮演關鍵角色。然而,由於氫氣本身的特性,使其成為極具挑戰性的密封介質。由我們全球先進研發團隊所工程化設計的 H2Pro™ 產品系列,能為幫浦、閥件與連接器等多種非公路應用提供可靠的密封解決方案。」

特瑞堡同時展示其 Stefa® 高性能旋轉軸封。該產品組合專為現代工業環境而設計,因應高產量生產、24 小時製造、機械高速運轉,以及在提升營運效率的同時,降低停機時間與成本的需求。

特瑞堡旋轉密封產品全球總監 Inderjeet Singh 表示:「Stefa® 高性能密封件已證實其性能優於傳統旋轉密封件。它們為客戶在極端工作循環、更高轉速與嚴苛操作條件下的非公路設備旋轉密封系統,提供高效且耐用的解決方案。」

與會者亦可深入了解特瑞堡在液壓應用領域的解決方案。Cook 說明到:「液壓系統通常採用複雜的高效能密封配置。我們的產品系列涵蓋多款專為液壓缸設計的密封件與防塵環,包括 Zurcon® 聚氨酯 U‑Cup RU9、O-Ring 預壓的 Zurcon® Glyd Ring D,以及 Zurcon® Scraper DA24。」

現場亦展示 HMF17 FlatSeal™ 平墊片材料,可協助防止非公路設備中的洩漏問題。該材料具備高壓縮性與優異的適應性,即使在低表面壓力下亦能發揮效能。其獨特配方可流入法蘭或其他配合表面上的微小凹槽與孔隙,有效消除傳統墊片可能存在的洩漏路徑,從安裝起即確保更緊密且耐久的密封效果。

展會其他亮點還包括特瑞堡的高效能熱塑性解決方案、先進複合材料、機械端面密封件、矽膠產品以及導電材料。

特瑞堡將於 2 月 4 日下午 2:05(CST),透過 Zoom 於 CONEXPO‑CON/AGG 線上記者會中分享最新消息、技術進展與市場洞察。誠摯歡迎企業高層與相關領域專家參與。請透過寄送電子郵件至 ShowMediaServices@aem.org 向 CONEXPO‑CON/AGG 報名。

更多關於特瑞堡的資訊,請造訪:trelleborg.com/zh-tw/seals. CONEXPO‑CON/AGG 展會詳情請見:conexpoconagg.com 
 

Download

Icon_PR

Press Release