contactusurl /zh-CN/seals/Search 没有结果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡在涡轮机械与泵研讨会展示创新成果

Hydrogen Turbine
特瑞堡密封系统将于2026年9月22日至24日在德克萨斯州休斯敦(Houston, Texas)举行的涡轮机械与泵研讨会(Turbomachinery & Pump Symposia)上,展示针对泵、压缩机和燃气轮机应用的先进解决方案,展位号为1452。
特瑞堡密封系统石油与天然气全球技术经理Eric Bucci表示:“涡轮机械内部的部件必须在极端高温和高压下完美运行。在密封和轴承系统中这一点尤为明显,创新可以最大程度减少能量损失、保护设备并确保合规性。特瑞堡提供经过大量研发验证的高性能材料,确保我们的部件在不容失效的应用中保持可靠。” 

展出的产品包括专为石油与天然气静态应用中的极端压力和温度环境设计的XploR™ S-Seal。这些密封件在边角采用创新的柔性抗挤出支撑元件,确保在严苛能源应用条件下实现高性能密封。通过弹性体元件的可控变形实现零泄漏密封,由专门设计的弹簧提供抗挤出性,同时弹簧足够灵活,便于安装。 

此外,特瑞堡还展示其采用专利自动纤维铺放(AFP)技术制造的先进HiMod®复合材料轴承。这种机器人制造方法适用于热固性和热塑性复合材料,可生产高质量、一致性高且可复现的部件。 

特瑞堡密封系统能源全球细分市场总监James Simpson表示:“AFP复合材料轴承的关键特性在于其高耐磨性,即使在干运转条件下也是如此,非常适合在恶劣工况下延长使用寿命。这些独特的轴承还可在-156°C至+274°C的极宽温度范围内工作。” 

特瑞堡还将展示Wills Rings® O型和C型金属密封件。其承受极端温度和压力的能力超过了聚合物和弹性体密封类型,并且耐腐蚀、耐化学侵蚀和耐辐射。 

Bucci指出:“在温度和压力对聚合物来说过于极端的应用中,我们的Wills Rings®提供了无与伦比的耐受性,压力最高可达400 MPa / 60,000 psi,温度最高可达+850°C / +1,550°F。凭借创新的设计构型,几乎任何尺寸均可定制,可根据您的具体应用量身打造。” 

特瑞堡还将展示其采用高性能聚合物制成的聚醚醚酮(PEEK)迷宫密封材料。该密封材料可为涡轮机械应用中的密封件和轴承提供更优性能、降噪、减少腐蚀和更长使用寿命。 

Simpson表示:“行业标准是金属迷宫密封,当它离旋转轴太近时容易损坏。我们的聚合物材料更具容错性,即使与其他硬件接触也不会受损。” 

展出的其他对往复和旋转应用至关重要的产品还包括特瑞堡的Variseal®系列。该系列采用自有Turcon®聚四氟乙烯基护套材料,由金属弹簧施力,适用于高完整性动态和静态密封。 

最后,特瑞堡将展示用于燃气轮机可变进口导叶(VIGVs)的PEEK法兰衬套。Bucci表示:“该衬套填充了先进润滑剂,摩擦极低且耐久性高,采用净成型注塑工艺生产,无需二次加工。这满足了当今涡轮机制造商的大批量需求,并带来了经过数十年运行验证的性能优势。” 

如需了解更多关于特瑞堡涡轮机械解决方案与能力的信息,请访问:trelleborg.com/zh-cn/seals/your-industry/renewable-energy-power-generation.