contactusurl /sv-SE/Search Inga resultat Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found sidor av Sök Visar På denna sida Your Browser is outdated Återförsäljare Distributör Official Dealer Premium Partner adresser adresser Articles Regulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Växlar upp innovationstakten

car
Bilen du kör idag skiljer sig i det mesta från den legendariska T-Forden. Fordonsindustrin förändras ständigt och en viktig uppgift för biltillverkarna är att göra produkterna säkrare, energieffektivare och mer hållbara.

Många av oss tillbringar en stor del av vår tid bakom ratten och en bilresa bör vara både säker och bekväm. Bilindustrin må ha funnits i över 100 år och det kan verka som om bilar inte förändras mycket över tid, men i själva verket utvecklas fordonsindustrin kontinuerligt och antalet innovationer accelererar snabbt. 

Vissa förändringar är mer synliga, till exempel övergången från analoga till elektroniska spakar och kontroller, medan andra inte är lika uppenbara. Biltillverkarna strävar efter att göra bilar mer miljövänliga, vilket leder till stora förändringar under huven.

Den utvecklingen, samt framväxten av elfordon, ställer helt nya krav på bilindustrins underleverantörer. Avancerad teknik från Trelleborg uppfyller — och överträffar — de allra strängaste kraven på dagens och morgondagens fordon.

1. Bromsar
Unika kompositmaterial av gummi och metall dämpar ljud och vibrationer i bromsshims. Dessa material håller för stora och kontinuerliga påfrestningar – i form av extrema temperaturer, mekanisk belastning, salt, vatten och olja. De testas för körning i branta backar i bergen och öknen, liksom i stadstrafik och på landsväg.

2. Batteri
Ventseal är speciellt konstruerad för slutna behållare, som batterier. Ventseal kombinerar en tätnings- och tryckavlastningsfunktion i en och samma produkt, vilket möjliggör bränslebesparande stoppstart- teknik.

3. Drivlina
Den elektriska drivenheten, en kombinerad elmotor och växellåda i en gemensam kapsling, är den största kostnaden i framtida elfordons utveckling. Drivenhetens växellåda kräver effektiv smörjning – samtidigt är det viktigt att motorn är torr. Två nya innovativa tätningar från Trelleborg, HiSpin™ HS40 och PDR RT, ger en mycket tillförlitlig tätning mellan enhetens två delar.

4. Styrväxel
Bälgar (inkapslingar) som passar alla typer av styr system – med hydraulisk eller elektrisk servoassistans (HPS eller EPS). Bälgen skyddar applikationen mot smuts och skräp, och tar samtidigt upp förlängning, kompression och böjspänningar. 

5. Slangar
Volukler-slangar för bensin, biobränsle och diesel pumpar är armerade med en flätad textil, är hållbara och nötningsbeständiga och har en slät yta. 

6. Tak
När solen skiner och vägen är fri kan man njuta av fartvinden genom ett öppet soltak. Skulle sedan regnet ösa ner säkerställer precisionstätningar att bilen hålls torr under det stängda soltake.


Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com