contactusurl /it-IT/seals/Search Nessun risultato Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found di Cerca & Supporto Mostrati Stai cercando questo? Your Browser is outdated Rivenditore Distributore Official Dealer Premium Partner indirizzi indirizzi Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
È obbligatorio.
decodedHtml

XploR™ S-Seal e FS-Seal per le Tenute nelle Applicazioni ad Alta Pressione

10XploROil  GasWeb News 800x450
La ripresa del mercato Oil & Gas sta accelerando più del previsto e si suppone che la domanda di gas naturale sia destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni. Trelleborg Sealing Solutions presenta quindi due nuovi prodotti pensati per far fronte alle mutevoli esigenze di questo settore.

Eric Bucci, Direttore Tecnico per il settore Energia e Oil & Gas, spiega l'importanza di queste due tenute: "La produzione di idrocarburi è sottoposta ad un severo monitoraggio - ora più che mai - e sono richiesti prodotti di tenuta sempre più affidabili e capaci di operare nell'estrazione di gas e petrolio in modo sicuro e responsabile. Ridurre le emissioni e proteggere l'ambiente ha un'importanza primaria e questi due nuovi prodotti Trelleborg danno la possibilità ai nostri clienti di rimanere al passo con gli obbiettivi e i traguardi dell'industria globale.

 

Le tenute XploR™ S-Seal e XploR™ FS-Seal sono state progettate specificamente per preservare la flessibilità delle tenute in elastomero, migliorandone la resistenza all'estrusione tramite l'aggiunta di due molle anti-estrusione integrate. Queste due soluzioni offrono una tenuta perfetta in condizioni operative ad alta pressione e temperatura; è per questo che sono ideali per essere utilizzate nelle numerose applicazioni del settore Oil & Gas, nonché nelle applicazioni chemical processing e chemical transportation. 


>> Scopri di più su XploR™ S-Seal e FS-Seals


Save the date - registrati per il nostro webinar tecnico


Gli esperti Trelleborg Sealing Solutions del settore Oil & Gas realizzeranno un webinar tecnico, gratuito, il 16 Novembre, al fine di scoprire più nel dettaglio le tenute XploR™ S-Seal e  XploR™ FS-Seals.

 

Di seguito alcuni obbiettivi chiave di questo webinar:

 

  • Approfondire i vantaggi che le nuove tenute XploR™ S-Seal e FS-Seals possono offrire grazie ad un'installazione semplificata che riduce i costi di gestione
  • Capire in che modo queste due tenute migliorino la sicurezza di sistemi critici che operano in condizioni di elevata pressione e temperatura
  • Scoprire come il design e la flessibilità della tenuta one-piece possano ottimizzare le performance nelle applicazioni leak-free
  • Approfondire le caratteristiche dei materiali ad alte performance XploR™, conformi ai più importanti standard adottati nell'industria globale

>> Registrati adesso per partecipare al webinar


Un'unica tenuta per applicazioni in condizioni di pressione estrema


Questa soluzione integrata in elastomero è stata specificamente progettata per offrire performance di tenuta gas perfetta anche in condizioni non pressurizzate. In funzionamento le molle agiscono aumentando  l'effetto di tenuta sotto la pressione esercitata dal sistema. "Quando la pressione nel sistema aumenta, le molle antiestrusione sono compresse nella zona del gap proprio ad evitare l'estrusione, fornendo una tenuta stabile e affidabile," spiega Eric.

"Oltre all'effetto di tenuta, queste due soluzioni concorrono a diminuire i costi di gestione" dei Clienti- afferma Eric. "Nelle applicazioni ad alta pressione, infatti, spesso si deve fare ricorso ad un numero elevato di tenute per assicurarne l'effettiva performance. Le tenute XploR™ S-Seal e XploR™ FS-Seal invece garantiscono i risultati  di diverse tenute in un unico componente. Dal momento in cui ci sono meno componenti da gestire l'assemblaggio è semplificato, con una ricaduta positiva sulla logistica e con minori requisiti per l'installazione, come sedi di montaggio multiple."

 

Approfondimenti


>> Scopri di più sulle tenute XploR™ S-Seal e FS-Seals
>> Scarica il volantino XploR™ S-Seal e XploR™ FS-Seal
>> Contattaci per valutare l'utilizzo delle tenute S-Seal e FS-Seal nella tua applicazione ad alta pressione