contactusurl Sin Resultados Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Búsqueda y ayuda Showing ¿Desea más información? Your Browser is outdated Distribuidor Distribuidor Official Dealer Premium Partner direcciones direcciones Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Sealing a ski tower

Salto de esquí

Solo existen cinco torres de vuelo de esquí en el mundo y, con 72 metros, la torre Heini Klopfer de Alemania es una de las más altas. Construida originalmente de madera, fue remodelada en 1973 con una estructura de hormigón y, desde entonces, ha sido renovada varias veces. Pero la última –obra de Renn Architekten– es sin duda la más impresionante.

Y Trelleborg desempeñó un papel importante en su mate-rialización: las juntas de ventana D3630 ayudarán a la fachada acristalada de la plataforma de observación a resistir el duro clima de montaña durante muchos años.

Cualquier construcción en la montaña debe resistir fenómenos meteorológicos extremos, desde lluvia, granizo y nieve hasta vientos huracanados y temperaturas gélidas. A dos horas en coche de Munich hacia el suroeste, en los Alpes Bávaros, Oberstdorf tiene una de las pluviosidades más altas de Alemania, y temperaturas que a veces superan los 30 grados bajo cero. Por lo tanto, cuando se redactó el proyecto para la última renovación de la torre de salto de esquí Heini Klopfer, realizada en 2016-2017, los materiales tenían que ser los mejores.

“Se nos pidió que suministráramos unas juntas de ventana capaces de soportar temperaturas entre -40 ºC y +80 ºC. Que Trelleborg era el proveedor adecuado era con-siderado un hecho”, dice Ralph Blome, geren-te nacional para perfiles de estanqueidad en Trelleborg Industrial Solutions en Alemania. “Me fascina que Trelleborg acaba participan-do en todo tipo de proyectos extraordinarios. Un perfil de estanqueidad en realidad es una maravilla oculta de la tecnología”.

La torre no solo tenía que resistir las fuerzas naturales sino también cumplir las rigurosas normas de seguridad estipuladas por la Federación Internacional de Esquí. Además, la plataforma de observación debía ofrecer una experien-cia inolvidable al espectador.

Apodada cariñosamente la “torre inclinada de Oberstdorf”, la torre de vuelo de esquí tiene una pista de descenso de 118 metros de largo con un ángulo de 38,7 grados. Encaramada en el punto más alto de la torre, la plataforma para los entrenadores y los jueces es un mirador excepcional, con magníficas vistas panorámicas del Lago Freibergsee y las montañas. Parecida a una enorme caja nido acristalada, está sus-pendida bajo la punta de la torre, muchos metros por encima de las copas de los árboles.

Los materiales de primera calidad utilizados en la estructura de hormigón pretensado en voladizo se complementan con equipamientos robustos, que incluyen las ventanas colocadas en marcos de madera y aluminio con juntas D3630 de Trelleborg, un elemento de alto rendimiento dotado con gran capacidad de protección. La fachada de la plata-forma fue fabricada e instalada por la empresa de carpintería Holzverarbeitung Bietsch de Ofterschwang. Los elementos prefabri-cados llevan perfiles que van en distintas direcciones, como las ramas entrelazadas de un gigantesco nido de águila. La instala-ción de la fachada y el acristalamiento de la cabeza de la torre llevó solo tres días.

La torre fue inaugurada originalmente en 1950, con un diseño del saltador de esquí convertido en arquitecto Heini Klopfer. Se erige sobre un cerro que domi-na el paisaje circundante. Aquí, hasta 40.000 espectadores se congregaron para ver competir a algunos de los atletas más audaces del mundo en la Copa del Mundo de Salto de Esquí y en los Campeonatos Mundiales del Vuelo de Esquí, celebrados aquí en enero de 2018.

Se trata de un deporte extremo en el que los atletas van al límite, las pendientes son mucho mayores que las usadas en los saltos de ski y los saltos cubren distancias más lar-gas. Inclinándose hacia adelante, bajan la rampa a 100 kilómetros por hora y luego se lanzan hacia el cielo. Planeando como una enorme ardilla voladora en un gran salto de fe, consiguen –milagrosamente– tocar tierra con los dos pies, aparentemente sin miedo a volar, o a sufrir un accidente.

Para la torre de salto de esquí Heini Klopfer en Alemania, se utilizó la junta de ventana D3630, diseñada para sellar las ranuras y solapes de las ventanas  de guillotina.

Perfil de estanqueidad para ventanas

Diseñado para sellar el hueco entre la ventana y el marco, el perfil o junta de ventana D3630 está indicado especialmente para ventanas de madera o madera/aluminio. Compatible con pinturas de base acuosa o solvente, se fabrica con una espuma altamente flexible, un material sellante de alta calidad, basado en un elastómero termoplástico (TPE) modificado especialmente.

Extremadamente fiable en términos de resistencia a la abrasión, radiación UV, ozono, envejecimiento térmico y agua, la junta también protege contra el frío, viento, lluvia y nieve. Esto significa que incluso en entornos críticos, se garantiza un rendimiento alto y un ciclo vital largo.

En Alemania, crece la demanda de ventanas de madera y madera/aluminio, cuya participación conjunta actual en el mercado es del 15%.

ill_buildings_construction_wg_rgb
Oberstdorf es una
de las regiones con mayor incidencia de precipitaciones en Alemania, es decir,
lluvia, nieve, aguanieve o granizo que cae o se condensa en el suelo