decodedHtml

Mountfinder Pro Schwingungsdämpfende Montierung leicht gemacht

Mountfinder-Pro-APP-hero-image_002
Trelleborg Antivibration Solutions hat die ultimative App entwickelt, um die Schwingungen von kritischen Maschinen zu messen und das richtige Teil zu finden, um schwingungsbedingte Probleme zu beheben: MountFinder Pro.

Vibrationen sind in der Industrie unvermeidlich, und es ist keine leichte Aufgabe, sie effektiv zu beherrschen. Man braucht nicht nur die innovativsten Produkte auf dem Markt, sondern auch ein Werkzeug, um die richtigen Komponenten für bestimmte Maschinenanwendungen zu finden. Mit diesem Ziel vor Augen hat Trelleborg’s Geschäftsbereich für Antivibrationslösungen die MountFinder Pro App.

Nach jahrelangen Tests an verschiedenen Arten von vibrierenden Maschinen, um eine vollständige Genauigkeit und verbesserte Fähigkeiten zu gewährleisten, ist MountFinder Pro nun die einzige Schwingungs- und Geräuschmess-App, die Sie brauchen.

Was ist die MountFinder Pro App?

MountFinder Pro nutzt einen Schwingungsanalysator, einen Geräuschaufzeichner und eine Technologie zur Auswahl von Schwingungsdämpfern, um den besten Schwingungsdämpfer für eine bestimmte Anwendung zu ermitteln – alles von einem Mobiltelefon aus. Diese neu aktualisierte App nutzt die Vorteile der Beschleunigungssensoren in mobilen Geräten, um die Vibrationswerte einer Maschine direkt zu messen. Dazu wird das Mobiltelefon einfach auf das zu messende Werkzeug gelegt.


Durch die Eingabe von Informationen wie der Anzahl der Lager und des Maschinengewichts kann die App mit der Produktdatenbank von Trelleborg Antivibration Solutions abgeglichen werden, um schnell zu ermitteln, welche Anti-Vibrations-Lagerung für Ihre Anwendung geeignet ist.

Sobald Sie Ihre Daten mit MountFinder Pro erfasst haben, können Sie sich über die App mit einem spezialisierten Mitglied des Trelleborg Teams in Verbindung setzen. Von dort aus haben Sie Zugang zu Fachwissen und Unterstützung, um die richtige Lösung für Ihre Anwendung auszuwählen und Ihre Reise zu einem reibungsloseren, effizienteren Maschinenbetrieb zu beginnen.

Die Technologie

Alle Mobiltelefone enthalten Beschleunigungssensoren, die Bewegungen und deren Richtung messen können – die gleiche Technologie, die weiß, wann Sie Ihren Bildschirm drehen müssen, während Sie Ihr Telefon betrachten. MountFinder Pro misst die Bewegung des internen Sensors über einen kurzen Zeitraum und nutzt komplexe Mathematik, um die Informationen in eine Frequenzmessung umzuwandeln.


Um sicherzustellen, dass die App immer verfügbar ist, wann und wo Sie sie brauchen, wurde MountFinder Pro entwickelt, um mit der unglaublichen Geschwindigkeit aktueller Smartphones Schritt zu halten. Außerdem wurde die App zukunftssicher gemacht, damit sie auch mit zukünftigen Smartphones funktioniert und auch nach Upgrades des Telefons ein zuverlässiges Werkzeug bleibt.

Neue Funktionen

Die neue Version der App hat jetzt eine viel größere Produktdatenbank, die die weitreichenden Lösungen widerspiegelt, die Trelleborg anbieten kann. Das bedeutet auch, dass die App genau das Produkt findet, das Sie benötigen, je nach Ihrem Budget.

Eine neue Funktion für die überarbeitete Version von MountFinder Pro ist die Möglichkeit, Ihr Telefon mit einem Bluetooth-Sensor zu verbinden. Dies kann verwendet werden, wenn Sie Ihr mobiles Gerät nicht beschädigen wollen oder wenn die Anwendung, die Sie messen wollen, an einer schwer zugänglichen Stelle liegt. Sie können Trelleborg aus der App heraus kontaktieren, um sich einen Bluetooth-Sensor zusenden zu lassen.

Hauptmerkmale von MountFinder Pro

Um sicherzustellen, dass die App den Anforderungen der heutigen Industrie gerecht wird, gibt es mehrere neue und verbesserte Funktionen, auf die man achten sollte.

Genaue Schwingungsergebnisse

Kontinuierliche Tests und Vergleiche mit geprüften Referenzgeräten sowie der Einsatz modernster Technologie bedeuten, dass man sich auf die Ergebnisse, die der MountFinder Pro bei der Messung von Maschinenschwingungen liefert, immer verlassen kann.

Geräuschaufnahme

Wo es Vibrationen gibt, gibt es auch Lärm. Er wird durch die unabdingbare Bewegung von Maschinen erzeugt und ist unausweichlich, aber er kann gesteuert werden, um eine sicherere und komfortablere Arbeitsumgebung zu schaffen. Als neue Funktion von MountFinder Pro wird der Lärm nun aufgezeichnet und die Ergebnisse in die Lösungsempfehlungen einbezogen.

Risikofreie Produktauswahl

Mit einer größeren Produktpalette, die jetzt in MountFinder Pro verfügbar ist, ist es viel einfacher, die Lösung zu finden, die Sie für ein effektives Schwingungsmanagement benötigen. Anhand von Live-Produktdaten und Messergebnissen wählt die App immer die am besten geeignete Lösung für Ihre Herausforderung. Und mit dem Experten-Support, der als App verfügbar ist, nimmt Ihnen MountFinder Pro die harte Arbeit ab.

Erweitertes Produktangebot

Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt verfügt Trelleborg über ein unübertroffenes Know-how im Bereich des Schwingungsmanagements. Dieses Fachwissen und die dazugehörige Lösungspalette sind jetzt in MountFinder Pro integriert. Was auch immer die Herausforderung sein mag, die App wird Ihr bevorzugtes Werkzeug sein, um sie zu lösen.

Verschiedene Sprachoptionen

Um die Zugänglichkeit zu verbessern, wurde die App bisher in drei Sprachen entwickelt, darunter Englisch, Deutsch und Chinesisch.

Warum sollten Sie die MountFinder Pro Vibrationsmessgeräte-App herunterladen?

Egal, ob Sie Ingenieur oder Bauleiter sind, die MountFinder Pro App ist einfach zu bedienen und führt Sie schnell zu den Lösungen, die Sie für ein effektives Schwingungsmanagement, die Optimierung der Maschineneffizienz und die Schaffung eines sicheren und komfortablen Arbeitsumfelds benötigen.


Wenn übermäßige Vibrationen auftreten, verkürzt sich die Lebensdauer von Maschinen, was zu reparatur- und wartungsbedingten Ausfallzeiten oder einem kostspieligen Austausch der Maschine führen kann. Wenn Sie mit Trelleborg die richtigen Lagerungen finden, können Sie Ihre Maschineninvestitionen besser schützen, indem Sie den effizienten Betrieb während der gesamten Lebensdauer unterstützen.


Aber es sind nicht nur die Maschinen, die durch übermäßige Vibrationen und Lärm gestört werden. Auch Menschen, die in der Nähe arbeiten, können sich gestört fühlen, was zu Produktivitätseinbußen und sogar zu Sicherheitsbedenken führen kann.

Die MountFinder Pro App ist weltweit verfügbar auf dem Apple App Store , Google Play Store und kann auch über Ihr Webbrowser.

Mountfinder QR code

Mobile version