contactusurl /da/seals/search Ingen resultater Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner adresser adresser Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Trelleborg præsenterer gennemprøvede brintløsninger på Hydrogen Expo 2025

Hydrogen Expo
Trelleborg Sealing Solutions fremviser løsninger og muligheder for hele brintværdikæden på Hydrogen Expo 2025, fra 21. til 23. maj på Piacenza Expo, Italien, pavillon 1, stand B120/C143.

Trelleborg præsenterer sit voksende H2Pro™-produktprogram med mere end 20 materialer, der er afprøvet til applikationer inden for produktion, transport og opbevaring samt slutbrug af brint, herunder FlexiBond, der er designet til brug i elektrolyse og brændselsceller.

 

>>Udforsk H2Pro™-serien


Løsninger til hele værdikæden

Daniel Hauser, Manager Lead Group Hydrogen, siger: "Vores omfattende udvalg af mere end 20 H2Pro™-materialer, som er bevist i vores egne testprogrammer til at opfylde kravene til brintanvendelser i den virkelige verden, er nu tilgængelige for kunder i hele brintværdikæden."

"Vi vil også fremvise en af vores seneste innovationer i H2Pro™-porteføljen, FlexiBond. Det giver nye designmuligheder for elektrolysatorer og brændselsceller ved at kombinere funktionerne i store rammeforseglinger med en form med høj stabilitet og reducerer det investeringsniveau, der er nødvendigt for komplekst sprøjtestøbeudstyr."

>>Se H2Pro™-webinaret

H2Pro™-materialer giver optimale tætningsløsninger i udfordrende brintmiljøer, herunder høje tryk og lave temperaturer, og er kendetegnet ved minimal brintgennemtrængning, modstandsdygtighed over for hurtig gasdekompression (RGD) og fremragende slid- og ekstruderingsegenskaber. Materialerne kan bruges til at skabe formstøbte dele, herunder rammetætninger, gummi til metal- og gummi til plastkomponenter.

Uovertruffen forskning og udvikling giver kunderne sikkerhed

På Hydrogen Expo fremhæver Trelleborg også sine brancheførende R&D-kapaciteter, som for nylig er blevet forbedret med en ny 93 kvadratmeter stor brinttestfacilitet i Fort Wayne, Indiana, USA. Udviklingen er en del af Trelleborgs strategiske mål om at være førende inden for brinttætning og -testning for at hjælpe kunderne med at navigere i udfordringerne i hele brintværdikæden.

De udvidede testmuligheder, der tilbydes i Fort Wayne, omfatter detektering af brintlækage, kompatibilitet, dynamisk test og permeationstest, som alle er kritiske kriterier for tætning af brint. Ingeniøreksperter udfører tests, der replikerer de værst tænkelige anvendelsesforhold for hurtig gasdekompression. I et højtrykssystem kan brint blive absorberet i en tætning, og hvis trykket pludselig lettes, kan gas, der er fanget i tætningen, udvide sig og potentielt få tætningen til at blæse op og revne, når gassen forsøger at slippe ud. Der er også testmuligheder for tryk på op til 1.500 bar/15.000 psi og på tværs af alle temperaturområder fra kryogen til over 180 °C/350 °F samt miljømæssig termisk cyklustest ved forskellige trykprofiler.

 

>>Download H2Pro™-brochuren