contactusurl /cs-cz/seals/search Žádné výsledky Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found položek položek z Vyhledat & Pomoc Zobrazeno Hledáte toto? Your Browser is outdated Prodejce Distributor Official Dealer Premium Partner adresy adresy položek Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Společnost Trelleborg uvádí na trh průlomová vysoce výkonná radiální hřídelová těsnění Stefa®

Stefa High-PerformanceTRA TRE WEBNEWS
Společnost Trelleborg Sealing Solutions, přední světový dodavatel těsnicích technologií, oznamuje uvedení inovativní řady vysoce výkonných radiálních hřídelových těsnění Stefa® na trh. Tato nová radiálních hřídelových těsnění byla navržena tak, aby nově vymezila výkonnostní standardy v extrémních podmínkách použití.
Tato produktová řada, založená na špičkových inovacích, byla vytvořena pro moderní průmyslová prostředí charakterizovaná velkoobjemovou výrobou, nepřetržitým provozem, rychlými pohyby strojů a nutností minimalizovat prostoje a náklady při současném maximalizování provozní efektivity.

>>Zjistěte více informací o vysoce výkonném radiálním hřídelovém těsnění Stefa®

Inovativní konstrukce snižuje tření

Inderjeet Singh, Global Product Line Director Rotary Seals, říká: „Nová vysoce výkonná radiální hřídelová těsnění Stefa® jsou pečlivě navržena tak, aby snižovala třecí moment a tím snížila spotřebu energie, zvýšila provozuschopnost a snížila náklady. Tato těsnění porušují konvenční metodiky návrhu a poskytují konzistentnější těsnicí výkon po delší dobu.“ 

„Portfolio vysoce výkonných produktů Stefa® prokazatelně překonává konvenční těsnění rotačních pohybů a zákazníkům nabízí efektivní a odolná řešení pro extrémní pracovní cykly, vyšší rychlosti a náročné provozní podmínky dnešních rotačních těsnicích systémů.“

>>Zhlédněte webový seminář zaměřený na novou řadu vysoce výkonných produktů Stefa®


Optimalizované návrhy specifické pro danou aplikaciOptimized Application-Specific Designs

Sortiment doplňují dva nové těsnicí profily. Typ TRA je navržen bez prachovky a díky minimálnímu třecímu momentu je ideální pro čistá prostředí, kde není vniknutí nečistot a prostorová omezení významným problémem.

Typ TRE je vybaven prachovkou, která zajišťuje spolehlivou ochranu v prostředí náchylném ke kontaminaci. Chrání aplikace rotačního pohybu i v prostředí, které vyžaduje vysokou ochranu proti vniknutí nečistot, a zároveň zajišťuje optimální účinnost. 

Portfolio vysoce výkonných produktů Stefa® vyrobených z patentovaných materiálů nabízí prakticky nepropustné utěsnění a širší chemickou kompatibilitu pro náročné aplikace dnešní doby a prokazuje svou schopnost fungovat při vyšších otáčkách, v náročných teplotních podmínkách a při intenzivním provozu.

Efektivita nové generace

Konzistentní a odolná vysoce výkonná těsnění Stefa® snižují opotřebení, prodlužují intervaly údržby a zajišťují optimální účinnost. Snížený třecí moment u všech průměrů hřídelí, včetně těch menších, znamená, že překonávají jak konvenční, tak konkurenční konstrukce, čímž snižují náklady na energii a zvyšují udržitelnost pro zákazníky a koncové uživatele.

Nyní jsou celosvětově a s krátkými dodacími lhůtami k dispozici standardní velikosti. Pro jiné rozměry a zakázková řešení dle Vaší specifikace, platí jiné dodací lhůty.

Vysoce výkonná těsnění Stefa® poskytují optimální řešení pro převodovky a reduktory otáček, elektromotory (střídavé i stejnosměrné), servomotory, čerpadla a ventilátory, dopravníkové systémy, indexovací stoly, obráběcí stroje a robotické aplikace.

David Kaley, Global Segment Manager Industrial Automation, říká: „Řada vysoce výkonných těsnění Stefa® byla navržena tak, aby v čím dál náročnějších prostředích a v široké škále průmyslových odvětvích, kde radiální hřídelová těsnění jsou nepostradatelná, spolehlivě plnila funkci.“

„Nová těsnění typu TRA a TRE splňují dnešní náročné požadavky a zároveň snižují třecí moment, opotřebení a cykly údržby. V průmyslovém sektoru až 70 procent elektřiny spotřebovávají ektromotorycké systémy. Těsnění se mohou v těchto systémech jevit jako malé, nevýznamné součásti, ale řada vysoce výkonných těsnění Stefa® snižuje spotřebu energie připadající na jedno těsnění o 15 až 25 wattů, což je přímý důsledek sníženého tření.“

>>Zjistěte více informací o dalších rotačních a hřídelových těsnění společnosti Trelleborg