contactusurl /zh-TW/seals/Search 無結果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡於2025年氫能展覽展示成熟的氫氣解決方案

Hydrogen Expo
特瑞堡密封系統將於 5 月 21 日至 23 日在義大利 Piacenza 舉行的 2025 年氫能展覽上展示整個氫氣產業鏈的解決方案和能力,攤位位於:1 館 B120/C143 攤位。

特瑞堡介紹了持續開發的 H2Pro™ 系列,這其中包含 20 多種材料,並已被證實可用於氫氣的生產、運輸、儲存以及終端應用,尤其是專為電解槽和燃料電池設計的 FlexiBond 解決方案。

 

>>探索 H2Pro™ 系列

 

整個產業鏈的解決方案

 

全球氫氣產業經理 Daniel Hauser 表示:「我們全面的 H2Pro™ 系列包含 20 多種材料,這些材料經過我們獨有的測試驗證,可以滿足實際氫氣應用的要求,並可供整個氫氣產業鏈的客戶使用。」

 

「我們也將展示 H2Pro™ 系列中的最新創新之一 FlexiBond。它結合了大型框架密封件的功能和高穩定性形狀,為電解槽和燃料電池的設計提供了新的可能,並降低了複雜射出成型設備所需的投資。」

 

>>觀看 H2Pro™ 網路研討會

 

H2Pro™ 材料可在高壓和低溫嚴苛的氫氣環境中提供最佳密封解決方案,具有極低的氫氣滲透性、耐快速氣體減壓 (RGD) 以及優異的耐磨性和抗擠出性...等優點。這些材料可客製化生產成工程模壓零件,離如:框架密封件、橡膠金屬結合件、或橡膠塑膠結合件。

 

卓越的研發實力為客戶提供保障

 

在氫能展覽會上,特瑞堡重點展示了業界領先的研發能力,特瑞堡最近在美國印第安納州 Fort Wayne 新建了一個 93 平方米/1,000 平方英尺的氫氣測試設施,進一步加強研發能力。此次投資是特瑞堡策略目標的一部分,目的是成為氫氣密封和測試領域的領導者,幫助客戶應對整個氫氣價值鏈的挑戰。

 

Fort Wayne 提供的測試包括:氫氣洩漏檢測、相容性測試、動態應用測試、以及滲透性測試,這些都是密封氫氣的關鍵標準。工程師們模擬快速氣體減壓的最嚴苛條件下進行測試:在高壓系統中,氫氣會滲透到密封件中,然而壓力突然釋放,密封件中滯留的氣體就會膨脹,當氣體試圖逸出時,可能會導緻密封件起泡和破裂。該設施中具備高達 1,500 bar/15,000 psi 的壓力和低達 180 °C/350 °F 的溫度進行測試,以及在各種壓力曲線下進行熱循環測試的能力。

 

>>下載 H2Pro™ 手冊