contactusurl /zh-TW/seals/Search 無結果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡推出 WaterPro® 系列產品

WaterPro EPDM
特瑞堡密封系統推出符合全球標準的 WaterPro® 系列三元乙丙 (EPDM) 橡膠密封材料,適用於飲用水系統的嚴格標準。

WaterPro® EPDM 材料旨在滿足所有全球法規,為各種飲用水密封應用提供全面的解決方案,包括加熱系統、水龍頭、閥門和泵浦、水處理系統、飲用水過濾和智慧電錶等。

 

>>了解更多關於 WaterPro® 的資訊

 

全球認證,客戶安心

 

所有 WaterPro® 材料均符合法國 ACS 規則、美國 NSF/ANSI/CAN 標準 61、英國 WRAS、德國 KTW W270 和歐洲 DIN EN 16421 P2/M2,並超越 ASTM D6284。還通過了即將到來的德國 KTW-BWGL 標準的預審,該標準將於 2026 年強制實施(比原計劃晚了一年)。

 

特瑞堡的 WaterPro® 材料為客戶獲得了競爭優勢,可以充滿信心地將材料整合到他們的應用中,確保在 KTW-BWGL 法規強制執行時,不間斷地進入市場並實現無縫過渡。

 

全球製程工業部門總監 Adam Li 表示:「全球製造商從符合全球法規的優質材料中受益,因為我們知道無論把銷售產品到哪裡,產品都符合所有當前適用的標準。」

 

>>觀看 WaterPro® 網路研討會

 

消除法規風險

 

「選擇 WaterPro® 材料,客戶就等於投資了即用、完全認證的解決方案,從而消除了法規延遲帶來的風險和不確定性。隨著歐洲各地法規的不斷調整,客戶可以放心,該系列產品已獲得德國預計於 2026 年推出的新版 KTW-BWGL 標準的認證。」

 

「我們還可以利用無與倫比的設計專業知識和創新技術來幫助客戶優化供應鏈,並與他們的團隊合作開發更複雜的零件。」

 

高性能客製化解決方案

 

所有材料均不含 PFAS,可直接射出成型,實現高度自動化的生產製程,或採用橡膠-塑膠和橡膠-金屬進行包覆成型。整個 WaterPro® 系列均具有出色的永久變形量表現以及耐氯和氯胺消毒劑的性能。

 

該系列材料包含以下材料:WaterPro® 557WE,硬度 60 Shore A 的材料,具有出色的柔韌性、耐用性和適應性,適用於需要低密封力的應用。WaterPro® 557WG,硬度 70 Shore A 的通用材料,具有柔韌性和彈性,用途極為廣泛,適用於各種應用。WaterPro® 557WM,硬度 90 Shore A 的高耐磨材料,適用於高壓應用。

 

>>下載 WaterPro® 手冊

 

獨有的測試標準

 

橡膠技術負責人 Tim Reski 說:「我們在美國明尼蘇達州 Plymouth 的創新中心,開發了針對暴露於氯和氯胺的密封件的增強型 ASTM D6284 測試標準。」

 

「我們採用更嚴格的標準,目的在更嚴格地分析我們的 WaterPro® 密封件在實際環境下的性能。經過超過 1,000 小時的測試,所有 WaterPro® 系列產品都保持了完整性,並且比競爭對手材料呈現更少的變形和脫硫現象。展現出更佳的永久壓縮變形性能以及卓越的耐熱性和耐介質性。」

 

>>在我們的互動式虛擬展示間中探索更多特瑞堡食品解決方案