contactusurl /zh-CN/seals/Search 没有结果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡在范堡罗 2024 展览会上展示创新航空航天解决方案

Farnborough _Marocco
特瑞堡将于 7 月 22 日至 26 日在范堡罗国际航展 1 号馆 1115 展台展示其在航空航天和先进空中交通(AAM) 应用领域的尖端聚合物解决方案和能力。

自 20 世纪 50 年代以来,特瑞堡一直是飞机液压系统领域的领导者,在航空航天领域,特瑞堡以创新的轻质聚合物解决方案巩固了其重要地位。今年的范堡罗国际航展标志着特瑞堡在航空航天领域的一个重要里程碑,因为特瑞堡承诺提供更多的尖端解决方案组合,并扩大产能和能力。

投资以满足日益增长的需求
特瑞堡最近宣布将在摩洛哥新建一座占地 53,820 平方英尺/5000 平方米的大型生产工厂,以展示其在航空航天领域的雄心壮志,与该地区的国际客户在当地建立业务合作,同时提高全球产能,以满足该行业的强劲增长(如图)。该工厂位于穆罕默德五世国际机场附近的 Midpark 工业自由区,计划于 2025 年末开业,将显著提升卡萨布兰卡作为航空枢纽的声誉。

为了优化航空航天物流能力,特瑞堡还将在英国斯塔福德郡的伯恩特伍德投资新建一座占地 15,000 平方英尺/1,394 平方米的仓库,计划于 2024 年 9 月投入使用。欧洲北部航空航天中心总经理特里-格鲁姆(Terry Groom)说:"新仓库的占地面积是现有仓库的两倍多。它为不断扩大的航空航天业务提供了最先进的物流能力,包括增强的质量控制设施和扩大的存储能力,以及新的安装、配套和特殊处理能力。

 

无与伦比的航空航天密封创新
航空航天部门总监托本-安德森(Torben Andersen)说:"范堡罗展览会为我们提供了一个绝佳的平台,展示我们不断扩展的创新聚合物解决方案,并通过投资来提高我们的能力和产能,从而向客户证明我们对这一不断发展的行业的承诺。我们在氢气推进等领域的研发处于世界领先地位,这使我们能够制造出高效的密封件,支持航空业向更可持续的运输方式转型。

"我们可以为几乎所有航空密封难题提供解决方案,利用聚合物组件进行轻量化设计,既有利于环保,又能确保提高乘客的安全性和舒适性。我们的产品和材料组合经过优化,可在恶劣天气和极端温度下工作,对除冰液等刺激性化学品具有出色的耐受性,并且能够安装在任何类型的飞机或 AAM 车辆上。"
特瑞堡已开发出一系列聚合物和金属密封材料,经证明可用于氢气应用,适用于一系列工业领域,尤其侧重于飞机的氢气推进。作为所有分子中最小和最轻的分子,氢气是密封的一个独特挑战,但特瑞堡已开发出一套专有的测试机制,为客户提供其解决方案的功能性和耐用性保证。

 

满足所有航空航天需求的密封材料
在为期五天的活动中,与会者可以了解特瑞堡在客舱和内饰、机身和结构、能源管理系统、推进、控制和驱动方面的专业密封技术,技术专家还将在现场讨论个性化应用需求。

 

>>观看特瑞堡加速航空航天性能视频


特瑞堡生产一系列用于功能性和美观性内部航空应用的部件,如储物箱、灯具、空调喷嘴和挡板。材料符合所有国际烟雾和毒性标准,并提供一系列标准和定制型材。通过 FDA 和 NSF61 认证的 O 形圈适用于密封件与食品或饮用水接触的应用场合。座椅轨道、摩擦条和缝隙密封件采用先进的挤压技术,材料颜色与机舱内饰相匹配。

特瑞堡的机身密封件通常用于门、顶篷、舱口和面板的空气动力密封,特瑞堡是全球最大的航空航天窗户密封件生产商。我们的密封件可以进行增强,以提供静态和半静态应用中不同工况所需的载荷、形变和磨损特性。它们具有低摩擦、良好的耐磨性、高柔韧性和长久的使用寿命,并可与复合材料或金属结构相结合,以限制零件数量并方便安装。

为了支持 AAM 车辆中高性能电气系统的可靠运行,特瑞堡设计了可提供电磁屏蔽、抗火花和多种环境因素保护的解决方案。此外,为高压电池定制的密封解决方案可实现低成本、全自动组装,并在电池需要维护时简化拆卸过程。特瑞堡的热管理密封件可防止排气阀、防冰系统和空调系统等众多应用中的排气管道发生漏气。

 

减少重量和燃料消耗的聚合物解决方案
" Andersen补充说:"全球工业都非常关注'轻量化'解决方案的需求,以减轻部件的重量,减少燃料的使用,最终减少飞行的碳足迹。"每一克都很重要,特瑞堡有一系列聚合物解决方案来替代传统上由金属制成的较重部件。例如,将大型飞机的金属主飞行控制作动器轴承和起落架减震支柱轴承换成聚合物复合材料,可以节省 30 公斤。
"这听起来似乎不是一个很大的收益,但对于一家拥有 25 架飞机、每架飞机平均每天飞行两次的长途运输公司来说,这相当于每年节省约 139 吨/153 吨或 192,000 升/55,700 加仑的燃料。节省的燃油量每年可减少约 494 吨/545 吨二氧化碳排放。

欢迎参观特瑞堡展台,了解特瑞堡的解决方案,并进一步了解特瑞堡致力于推动航空航天业创新和可持续发展的承诺。

 

关于范堡罗国际航展
每两年,航空航天业都会受邀前往范堡罗国际会展中心参加世界上最好的航展,开拓变革、建立新的联系、与思想领袖接触并获得无与伦比的业务发展机会。范堡罗一直是连接世界航空航天业的领导者,在不断变化的航空业中举办了一些规模最大、最成功的活动。


浏览以下网址,了解更多关于特瑞堡航空解决方案的内容:
https://www.trelleborg.com/zh-cn/seals/your-industry/aerospace