contactusurl /zh-cn/seals/search 没有结果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡推出用于化学品运输的平垫圈系列

flatgasket
特瑞堡宣布推出用于化学品运输的新系列平垫圈,包括油罐车、油卡车、IBC和ISO集装箱。这些平垫圈为广泛应用提供了解决方案,如服务设备、阀门、压力板和装载设备等。

特瑞堡现拥有垫片切割能力,并将其HMF FlatSealsTM技术推向市场,使用的是符合行业标准的材料,包括标准和定制几何形状的弹性体、柔性石墨、压缩非石棉纤维和聚四氟乙烯(PTFE)。 新的平垫圈可通过极其可靠、立即可用的解决方案,帮助美洲化学运输市场安全运输危险材料。所有平垫圈材料都符合REACH、RoHS和Prop 65标准。特定材料符合FDA、3A和USP规定。

特瑞堡密封系统化学运输部门总监Thijs Menzel说:"为了尽量减少昂贵的停工时间,有一点至关重要——化学运输行业的操作人员能够立即从同一家供应商获得持续的部件供应。包括我们新推出的平垫圈产品系列,这款产品是为了与广泛的、最具侵蚀性的化学品兼容而设计的。

"凭借世界一流的工程能力,如数控切割和用于质量保证的光学测量系统,我们可以在当天提供标准几何形状和定制几何形状的产品现货。通过为客户的油罐车提供合适的高性能产品,最长时间地延长密封使用寿命,并最大限度地减少停机时间,我们可确保客户放心使用。" 

了解更多