contactusurl /pt-pt/seals/search Sem resultados Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found $name PESQUISA E AJUDA Showing Está procurando isso? Your Browser is outdated Concessionário Distribuidor Official Dealer Premium Partner endereços endereços Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Turcon® Varilip® PDR vedação de eixo rotativo para a indústria

A Trelleborg a vedação de eixo rotativo projetada para impulsionar a indústria automobilística.
A Trelleborg Sealing Solutions lançou uma inovadora vedação de eixo rotativo que oferece "execução e desempenho superior" que os outros produtos do mercado. A vedação de eixo giratório Turcon® Varilip® PDR tornou-se rapidamente o produto escolhido por vários clientes automobilísticos que sabem que maximizarão seus resultados e manterão suas equipes ganhando.Desenvolvido cuidadosamente para estender os limites impostos por vedações radiais de elastômeros, a vedação de eixo giratório Turcon® Varilip® PDR utiliza materiais avançados e técnicas de projeto para proporcionar um ótimo desempenho da vedação para aplicações automobilística. Caracteriza-se pelo baixo atrito e ausência do efeito stick-sleep, reduzindo a geração de calor, permitindo velocidades periféricas mais elevadas.

Andrew Longdon, Gerente Técnico da Trelleborg Sealing Solutions, disse: "Nós nos tornamos os principais fabricantes de vedações rotativas de eixo de baixo atrito que são usadas ​​com sucesso nas plataformas de corrida da Fórmula 1 e IndyCar. O binário rotativo e o consumo de energia variam muito de acordo com o design e material da vedação, razão pela qual se tornou tão importante identificar configurações de vedação que garantam o melhor desempenho possível para os requisitos de corrida.

 "O projeto do eixo rotativo do Turcon® Varilip® PDR fornece uma solução de vedação superior que mantém uma caixa de vedação compacta. É aceito que as vedações padrão de eixo rotativo de elastômero possuam uma faixa de aplicação limitada, razão pela qual sabemos que a vedação de eixo rotativo Turcon® Varilip® PDR vai superar todos os outros produtos do mercado ".

O que torna a vedação verdadeiramente única é o fato de ser construída a partir de duas partes - um corpo de metal fabricado com precisão e um elemento de vedação mecânico em Turcon ®. Ao contrário das vedações com caixas de metal prensadas, uma junta não é necessária para proporcionar selagem entre o lábio e caixa. Isto é proporcionado pela retenção mecânica do lábio, melhorando tanto a resistência química quanto a faixa de temperatura do sistema de vedação.

A opção de uma placa de extremidade integrada para vedação de eixo rotativo Turcon® Varilip® PDR também pode permitir que os usuários finais otimizem seu design de hardware para minimizar a caixa e a contagem de peças.

Além disso, a vedação de eixo rotativo Turcon® Varilip® PDR está disponível com uma característica hidrodinâmica no lábio de vedação Turcon® que proporciona um deslocamento positivo de fluido como resultado da rotação do eixo para proporcionar vedação melhorada em aplicações onde o eixo gira somente em uma única direção. Esta característica também aumenta a flexibilidade do lábio, permitindo uma maior área de contato entre o lábio Turcon® e o eixo, ajudando a reduzir a carga do eixo, associado ao desgaste e geração de calor.

Bem como todas as vedações Turcon® Varilip® PDR, a vedação rotativa do eixo possui desempenho excepcional em alta e baixa temperatura comparado aos outros materiais elastoméricos.

Diferentemente de outras vedações de lábio de PTFE, o Turcon® Varilip® PDR da Trelleborg não está limitado ao seu desempenho de temperatura através da presença de uma gaxeta elastomérica, esta possui também uma resistência aos aditivos do óleo e aos biocombustíveis, que podem ter um efeito adverso em muitos elastômeros. A utilização de vedações de eixo Turcon® permite, portanto, o aumento do uso de aditivos e proporciona uma vida útil do óleo mais longa.