contactusurl /ko-KR/seals/Search 결과 없음 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 구애 구애 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

새로운 표준을 충족시키는 트렐레보그 씰링 솔루션의 신규 폴리우레탄 소재

새로운 표준을 만족시키는 트렐레보그 씰링 솔루션의 신규 폴리우레탄 소재
트렐레보그 씰링 솔루션은 2017년 11월부터 시행되는 EU REACH 환경 표준을 준수하는 Zurcon® Z53 및 Zurcon® Z54를 출시합니다. 덧붙여, 높은 작동 온도에 대한 고객의 요구 사항 또한 충족합니다.REACH는 화학 물질의 등록, 평가, 허가 및 규제에 관한 유럽 연합 규정입니다. Zurcon Z53 및 Zurcon Z54는 면제나 허가 되지 않은 금지 물질에 대해 까다로운 요구사항을 제시하는 유럽 위원회의 표준을 충족시키기 위해 오랜 연구를 통해 개발되었습니다.

트렐레보그 씰링 솔루션의 재료 개발 엔지니어 인 Thomas Larsen은 의 말에 의하면, "트레렐보그는 곧 다가올 표준 및 법안을 앞장서서 만족시키고 종종 표준 설정 기관에 많은 부분 관여하는 것에 자부심을 느낍니다. REACH 규정을 준수하는 것은 폴리머 및 엘라스토머 씰에 매우 중요합니다. 우리는 특히 인간의 건강과 환경을 화학 물질로부터 보호하기위한 규정 목적을 존중하며, 이는 Trelleborg의 제품 철학과 일맥 상통합니다."

Zurcon® Z53 및 Zurcon® Z54는 지금까지 모바일, 건설 및 광업 분야의 까다로운 작동 조건이 요구되는 환경에서, 회전·왕복동용 유압 Slipper seal 및 Scraper의 재질로서 우수한 성능을 보여주었던 Zurcon® Z51 및 Zurcon® Z52를 대체 할 것입니다.

이 재질은 Trelleborg의 현 Zurcon® 폴리 우레탄 소재가 가진 인성, 강성, 내마모성 및 내 스크래치성 등의 일반적인 특징을 모두 가졌으며, 대체될 소재의 성능 특성을 그대로 가지고 있습니다. 또한 Zurcon® Z53 및 Z54의 최고 작동 온도는 물 및 물 based 유체에서 기존 40°C 에서 60 °로, 약20°C 정도 상승했습니다.

Zurcon®에 대한 자세한 내용은 www.tss.trelleborg.com을 참조하십시오.