contactusurl /ko-kr/seals/search 결과 없음 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 구애 구애 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Turcon® Varilip® PDR rotary shaft seal for the motorsport industr

트렐레보그는 모터 스포츠 산업을위한 Turcon® Varilip® PDR 회전축용 씰을 발표했습니다.
트렐레보그 씰링 솔루션은 뛰어난 성능으로 시장에서 다른 제품들을 능가할 혁신적인 회전축용 씰을 출시했습니다. Turcon® Varilip® PDR 회전용 씰은 결과를 극대화하고 팀의 승리에 공헌할 것을 인지한 여러 주요 모터 스포츠 고객이 선택한 제품이되었습니다.고무 회전용 씰의 사용 한계를 극복하기 위해 개발된Turcon® Varilip® PDR회전축용 씰은고급 소재 및 설계 기술을 바탕으로 모터 스포츠 시장에 최적의 씰링 성능을 제공합니다. 낮은 마찰력과 Stick-slip이 없는 것이 특징이며, 마찰열을 최소화 하고 더 높은 회전속도에서 사용 가능합니다.

트렐레보그 씰링 솔루션의 영국 테크니컬 매니저 Andrew Longdon에 말에 따르면 "우리는 Formula One 및 IndyCar 경주에서 성공적으로 사용되는 경량, 마찰 감소 회전축 씰의 선도적인 제조업체가 되었습니다. 회전용 씰의 토크와 동력 소비는 씰 디자인과 재질에 따라 크게 달라지기 때문에 자동차 경주에서 최상의 요구 성능을 달성 할 수있는 씰 구성을 확인하는 것이 중요합니다."

"Turcon® Varilip® PDR은 최적화된 조립 형태를 유지함으로써 우수한 씰링 솔루션을 제공합니다. 기존 고무 회전용 씰은 적용 범위가 제한되어 있기때문에, Turcon® Varilip® PDR 씰이 다른 제품들보다 뛰어난 성능을 발휘하는 것 입니다." 이 씰의 특징은 정밀 가공된 금속바디와 Turcon®씰링 립 이렇게 두 가지로 구성되어 있다는 것입니다. 압축 금속 케이스로 조립된 씰과는 다르게 케이스와 씰립 사이에 가스켓이 필요 없습니다. 이는 여러 부품을 압축, 조립, 고정하는 방식이 아닌 금속바디에 씰링 립을 끼워 고정하는 방식을 사용하기 때문에 내화학성 및 고온 성질을 개선할 수 있습니다. Turcon® Varilip® PDR씰의 디자인적 특징은 사용자들이 하드웨어를 보다 간결하게 설계할 수 있도록 최적화 되어 있습니다. 또한, 이 씰은 씰립에 Hydrodynamic기능을 사용할 수 있습니다. 축이 회전하는 힘을 이용하여 유체가 흘러 나가는 것을 방지하며, 씰립의 더 넓은 면을 유연하게 축에 접촉할 수 있도록 하여 축의 동력 손실과 마찰열 발생을 최소화 할 수 있습니다. Turcon® Varilip® PDR의 또 다른 특징으로는 씰 내부에 고무 가스켓을 넣지 않았다는 것인데, 이는 다른 PTFE 립 씰과는 여러모로 차별화된 성능을 보여줍니다. 고무 가스켓으로 인해 제한되는 사용가능 온도범위에 제약이 적으며, 각종 화학적 공격에도 뛰어난 내성을 가지고 있습니다. 또한, Media oil에 각종 첨가제 사용을 가능하게 하여 Oil의 수명을 길게 연장할 수 있습니다.