contactusurl /ko-KR/seals/Search 결과 없음 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 구애 구애 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

shipping 2023에서 트렐레보그 해양 솔루션 전시

H2Pro_O-Ring
트렐레보그 씰링 솔루션은 2023년 6월 6일부터 9일까지 노르웨이 오슬로에서 열리는 Nor-Shipping에서 해양 부문의 운영 성능을 향상시키기 위해 고도로 설계된 씰링 솔루션을 전시합니다.

Hall E의 스탠드 E03-01에 위치한 참석자들은 트렐레보그의 오랜 해양 및 운송 경험을 탐색하고 상선 및 공급 선박 모두에서 업계를 선도하는 어플리케이션에 대해 배울 수 있습니다.

오랜 경험과 탁월한 서비스

유럽 전담 매니저인 올레 리스닐슨은 “트렐레보그 씰링 솔루션은 25년 이상 해양 및 해운 산업에서 활동해 왔으며 조선 및 해양 산업에서 광범위한 경험을 가지고 있습니다.

광범위한 글로벌 네트워크 제조시설과 개발 센터에 지원을 받는 트렐레보그는 해양 산업에 탁월한 서비스를 바탕으로 시장을 선도하는 솔루션을 제공합니다." 라고 말하였습니다.
Nor-Shipping에서 트렐레보그는 다이내믹 프로펠러 샤프트 베어링 솔루션을 위해 설계된 해운 및 해양 산업을 위한 세계 최고의 베어링 범주에 있는 Orkot® Marine을 선보일 예정입니다. 고체 윤활제를 포함하는 비석면 합성 복합 재료인 Orkot® Marine Bearings는 내마모성이 뛰어나고 물 속에서 거의 팽창하지 않습니다. 금속 베어링에 비해 탄성이 있어 가장 무거운 하중에서 에지 하중 및 오정렬을 허용합니다.
 

Orkot® Marine Bearings은 해수 환경에 효과적이고 유지보수가 필요없는 솔루션을 제공합니다. 속도는 최소 초당 1미터/초당 3.2피트일 때 가능합니다. 트렐레보그는 또한 크레인, 견인 핀, 선미 롤러 및 기타 여러 응용 분야를 포함한 다른 해양 응용 분야를 위한 Orkot® 솔루션을 제공합니다.

 


>>Orkot® Marine Bearings에 대한 더 많은 내용을 알아가 보세요

 
대체 연료를 위한 새로운 솔루션

트렐레보그 씰링 솔루션은 또한 H2ProTM 포트폴리오를 포함하여 수소 및 대체 연료를 위한 재질과 씰링 솔루션을 선보일 예정입니다. 이 특수 가공된 소재는 고객이 주요 산업 표준에 따라 검증된 지속 가능한 기술을 위한 까다로운 수소 응용 분야에서 혁신을 가속화하도록 지원합니다. 범위에는 혼합 액체 천연 가스 및 수소 연료로 구동되는 선박용 엔진을 씰링하는 오링으로 사용할 수 있는 새로운 프리미엄 폴리우레탄 H2ProTM Zurcon® ZLT가 포함됩니다.

 

>>H2Pro에 더 많은 내용을 알아가 보세요.

 

또한 이 쇼에서 선보인 Turcon® Excluder® 양방향 씰링이 가능하고 에너자이저 역할을 하는 오링을 포함한 스크레이퍼 제품군의 특징을 보실 수 있고 이 Excluder는 히브 보정 시스템을 포함하여 염수로부터 선형 유압 실린더를 보호하도록 설계되었습니다. 포트폴리오에는 씰과 Excluder 사이에 축적된 압력을 저감시켜주기 위한 배수 구멍을 특징으로 할 수 있는 T24가 포함됩니다.

 

추가적으로, 트렐리보그는 유압 씰링 시스템을 선도하는 공급업체이며 마모 밴드, 자체 윤활 베어링, 메탈 씰, 접합 씰 그리고 V-ring 뿐만 아니라 해양 부분 해상 풍력 플랫폼용 슬라이드 및 회전형 베어링 요소도 다루고 있습니다.