contactusurl /ko-KR/seals/Search 결과 없음 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 구애 구애 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

트렐레보그에서 헬스&메디컬 분야의 신속한 개발 센터 설립을 알려드리고자 합니다.

10_ Rapid Development Center_Web News 800x450
신속한 개발 센터는 트렐레보그의 글로벌의 의료 고객에게 설계 및 신속한 프로토타이핑, 개발 및 양산을 위한 단일 파트너를 제공하여 고객 솔루션의 비용 제어 및 확장성을 보장합니다.

고객의 니즈에 의해 만들어진 신속한 개발 센터는 시장 출시 시간을 단축하고 이미 시장에 나와있는 부품의 생산비용을 점감하며 설계에서 양산까지 전환을 개선할 것 입니다.

 

무료 참석 웨비나 주최 날짜
 

트렐레보그 헬스&메디컬 전문가들은 9월 14일에 무료 참석 웨비나를 주최하여 신속한 개발 센터를 소개하고

 

>> 지금 등록해보세요.

 

제품 출시 기간 단축

신속한 개발 센터의 이사인 크리스 텔러는 다음과 같이 말하고 있습니다. 대량 생산이라는 장기적인 목표를 염두에 두었을 때 우리는 고객들의 시간을 절약하고 비용을 줄이며 더 높은 품질의 제품을 생산하도록 도울 것 입니다. Design for Manufacturing(DfM) 원칙을 사용하면, 큰 볼륨과 비용에 효율적인 프로세스를 보장하며 일반적으로 제품이 설계되는 제조 비용의 80~90%를 절감할 수 있습니다. 

"단순히 프로토타입이 아닌 신속한 개발에 중점을 두고 있기 때문에 고객과 대화를 통해 우수한 성능과 품질의 제품을 제공할 것 입니다.
신속한 개발 센터는 고객이 필요로 하는 것과 이를 실현할 수 있는 방법을 찾도록 돕기 위해 컨설팅 접근 방식을 취하는 업무적 환경과 반대되는 관계형 환경을 구축하고 있습니다."

 

전체 서비스 포트폴리오

 

"트렐레보그 헬스&메디컬 신속한 개발 센터는 설계, 컨설팅, 툴링메이킹, 프로토파이팅, 고정밀기계가공, 실리콘 성형, 열가소성 성형, 자동화, 조립 및 2차 작업을 포함하여 의료 기기 및 제약 부품 개발에 중요한 여러 핵심 역량으로 구성됩니다.
트렐레보그의 제조시설을 사용함으로써 고객은 원료 추적성, 클래스 7 클린룸 그리고 확립된 검증 프로세스에 접근할 수 있습니다. 이러한 시설은 ISO 13485:2016 및 ISO 9007인증을 받으며 FDA 및 유럽 의료 기기 규정의 요구사항을 충족합니다."


>> 신속한 개발 센터에 대해서 더 알아가보시려면

 

>> flyer를 다운받아 보세요!

 

>> 의료 디바이스 프로젝트에 대해서 문의가 있으시면 연락바랍니다.