contactusurl /ja-jp/seals/search 結果なし Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing 以下の分野の関連製品に興味がある方に Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 住所 住所 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

トレルボルグの新ポリウレタン材料は、新たな規格に準拠します

トレルボルグの新ポリウレタン材料は、新たな規格に準拠します
トレルボルグシーリングソリューションズでは、ポリウレタン材料のザーコン® Z53とザーコン® Z54を新たに開発いたしました。これらは2017年11月より施行される最新のEU REACH環境規制に準拠した材料です。また、より高い動作温度が必要となるお客様の要求にも適合する材料となっています。REACHは、欧州連合(EU)が制定した人の健康や環境の保護のために化学物質を管理する欧州議会及び欧州理事会規則です。ザーコン®Z53とザーコン®Z54は、欧州委員会による適用除外や使用承認がなされない限り、その使用を禁止する物質に関する要求事項を満たします。同材料は、この要求項目を満たすため長期に及ぶ研究開発サイクルの結果、開発された材料となっています。

Thomas Larsen (Material Development Engineer at Trelleborg Sealing Solutions)によると、“トレルボルグは規格制定の委員会メンバーとなる場合も多く、今回の規格と規制を満たせるサプライヤ企業の最前線にいる会社であると誇りに感じております。REACH規制に準拠することは、ポリマーやエラストマーシールにとって極めて重要なことです。当社では、人の健康と環境を化学物質から保護するための本規制の目的を特に尊重しています。この理念は、シール(封止)、ダンプ(防振)、プロテクト(保護)という私たちトレルボルグの製品の目的とも完全に合致します。”

ザーコン®Z53とザーコン®Z54は、当社従来のザーコン®Z51とザーコン®Z52の代替え材料となります。車輌用油圧機器、建設機械、鉱山機械といった過酷な往復動油圧用途や回転用途で使用される組み合わせシールやスクレーパの材料として使用されます。

新材料のザーコン®Z53とZ54は、耐摩耗性や耐切り欠き性だけでなく、堅牢性や剛性といったトレルボルグのポリウレタン材料:ザーコン®が持つ一般的な特長を全て有しています。更に、従来のザーコン®Z51やザーコン®Z52と同様の性能特性を発揮するだけでなく、水や水系作動油で使用した際の最大動作温度がそれぞれ20℃上昇しています。

ザーコン®材に関する詳細についてはwww.tss.trelleborg.com/jpをご覧ください。

ザーコン®Z51とZ52の切り替え時期につきましては、最寄りのトレルボルグシーリングソリューションズまでお問い合わせください。