contactusurl /ja-JP/seals/Search 結果なし Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing 以下の分野の関連製品に興味がある方に Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 住所 住所 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

ターコン® VLシールのバックポンピング(掻き戻し)機能を動画で公開

</br><b>ターコン® VLシールのバックポンピング(掻き戻し)機能を動画で公開</br>

新たに公開した動画では、バックポンピング(掻き戻し)機能を持つ画期的なシール:ターコン® VLシールの背景にあるルブリケーションマネジメントを紹介しています。ここでは、このシールがどのように動作し、どのような利点があるのかを説明しています。

航空機業界を念頭に開発されたターコン® VLシールは、機能と耐摩耗性の最適化により長寿命となっています。この強化されたシール機能はトレルボルグシーリングソリューションズのR&Dで開発されたシール接触面のオイルや流体を厳密に管理する技術が重要なポイントとなっています。

一般的にシールシステムの1次シールにはオイルを全く通過させないことが求められていますが、この場合2次シールが潤滑不良となり、結果として摩耗の増大を招くことになります。そこで、当社ではルブリケーションマネジメント原理を用い、ごく少量の流体を意図的に通過させることで2次シールを潤滑させます。これにより、シールシステム全体での寿命を延ばすことが可能となります。

ターコン® VLシールは、L型のターコン®(PTFE)材とO-リングを組み合わせた運動用の片圧シールです。独自のシール断面形状により、低フリクションでスティックスリップを起こさず、優れた耐摩耗性を実現しています。更に、ターコン® VLシールは、ターコン® ステップシールのバックポンピング(掻き戻し)機能と同じ特長を持っています。ターコン® VLシールはO-リング(AS4716)溝に組み付けることができます。

YouTubeで動画を見る

バックポンピング(掻き戻し)機能を持つターコン® VLシールの詳細を見る

当社で公開している全ての動画を見る際は、 当社Webサイト内のトレルボルグ製品動画をご覧になるか弊社YouTubeチャンネル をご利用ください。