contactusurl /ja-jp/seals/search 結果なし Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing 以下の分野の関連製品に興味がある方に Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 住所 住所 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

航空機用油圧システムの次世代 ターコン® VLシールII

航空機用油圧システムの次世代 ターコン® VLシールII
トレルボルグ シーリング ソリューションズ エアロスペースは、フライトコントロールおよびランディングギアのアクチュエータやショックアブソーバー向けの画期的なシールであるターコン®VLシールⅡを発表しました

ターコン® VL シール II の利点

長年の実績を誇るターコン®VLシールをベースに開発されたこの先進的なシールは、シール性能の向上簡単な取り付け、そしてより高い信頼性を提供します。多岐にわたるテストにより、優れた “ゼロ”リーク性能が証明されており、寿命を延ばし計画的なメンテナンスを最小限に抑えられます。

航空宇宙セグメントのディレクターであるTorben Andersenは次のように述べています。 「ターコン® VL シール IIにより、当社は航空機の油圧シールにおいて業界をリードしています。この製品は、他社製品と比較しても圧倒的に高いシール性能を持っています。

実証された性能

Torbenはさらに次のように続けています。
「5年間の開発期間中に、当社では様々なテストを実施しました。このテストには、先端テストベンチを用いた数百万サイクルにおよぶ加速試験が含まれています。このテストベンチは、最大360,000 psi/sの圧力上昇率を実現可能であり、過酷な圧力や温度環境下で、最大5 Hzの高周期による加速動作試験を行うことが可能です。このテストベンチを使用することで、改良を行ったシールのデザインテストが数週間で行え、検証時間が大幅に短縮できました。そして、テストの早い段階で最終的なシールデザインを決定することができました。」

ターコン® VL シール IIの性能を、現在このタイプの油圧シールの標準となっているターコン® VL シールと比較したところ、バックポンピング(掻き戻し)性能は3,000 psiでは2倍以上、5,000 psiではほぼ2倍に向上しました。累積漏れ量は約4ミリリットル少なく、特に100万〜200万サイクルの間では約半分と大幅に低下しました。

 

最適化されたシール設計により漏れ制御が向上し、取り付けが容易になります

ターコン® VLシールⅡは、O-リングとL字型のターコン® シールリングを組み合わせた片圧用組み合わせシールです。従来のターコン®VLシールのバックポンピング機能と特許取得の新機能を組み合わせた画期的なシールです。角度の付いたシールの背面により、使用圧力に合わせてシール幅を調整できるため、漏れ制御が向上します。また、また、先端部分の保護リップは、ハードウェアの組み立て中にシールエッジを保護します。さらに、シールのFEA(有限要素解析)による最適化されたデザインは、O-リングのサポートと保持を改善します。

軽量化と低燃費に貢献

「Sealed for life」とは、シールがアクチュエータ本体と同じくらい長持ちすることを意味します。さらに、ドレンラインの必要性をなくし、ハードウェアの小型設計を可能にするため、このシールは軽量化と燃料効率という航空機メーカーの目標に大きく貢献することができます。タンデムシールシステムとして使用することで、飛行の安全性が向上し、バックポンピング機能が強化されます。


ターコン®VLシールⅡは、過酷な使用条件で使用できるよう、様々なターコン®材料が用意されています。これらの材料は、油圧作動油や使用条件に合わせたO-リング材料と組み合わせて使用します。

現在の航空宇宙規格のシール性能を上回るターコン® VL シール II は、AS4716 O-リング ハウジングの溝に取り付けるように設計されており、ターコン®VLシール®、ターコン®プラスシール®、ターコン®ウェッジパックなどのO-リング組合せシールやターコン®バリシールとの置き換えが可能です。mmバージョンでの提供も可能です。

詳細はこちら

ターコン®VLシールⅡの詳細はこちら: