contactusurl /ja-jp/seals/search 結果なし Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing 以下の分野の関連製品に興味がある方に Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 住所 住所 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

トレルボルグ、Stefa®(ステファ)ハイパフォーマンス ラジアルシャフトシールを発売

Stefa®(ステファ)ハイパフォーマンスシール
トレルボルグ シーリング ソリューションズは、過酷な環境下でも優れた性能と長寿命を発揮する、革新的なオイルシール: Stefa®(ステファ)ハイパフォーマンス ラジアルシャフトシールを発売 
先端技術に基づき開発されたこの製品は、24時間365日稼働の量産ラインや高速運転環境において、ダウンタイムとコストを抑えながら生産性向上を実現するために開発されました。

>>Stefa® (ステファ)ハイパフォーマンス ラジアルシャフトシールの詳細はこちら

革新的な設計が摩擦を低減

ロータリーシール グローバルプロダクトラインディレクターの Inderjeet Singh は次のように述べています。
「摩擦トルクを低減するよう細心に設計された新しい Stefa® (ステファ)ハイパフォーマンス ラジアルシャフトシールは、エネルギー消費を抑え、稼働率を高めることでコスト削減に貢献します。従来の設計手法にとらわれない、新たな設計アプローチをとることで、より長期間にわたり安定したシール性能を発揮します。

Stefa®(ステファ)ハイパフォーマンスシリーズは、従来のオイルシールを上回る性能を発揮することが実証されており、ロータリーシールシステムの過酷なデューティサイクルや高速運転、厳しい使用条件に対応する効率的で耐久性に優れたソリューションとなります。」

>>新しい Stefa® (ステファ)ハイパフォーマンスシリーズに関するおウェビナーをご覧ください


アプリケーション向けに最適化された設計

このシリーズには2種類の新しいシールタイプが追加されました。TRAタイプはダストリップを省いた設計で摩擦トルクを抑え、汚染リスクが低く、スペースが限られたクリーンな環境に適しています。

TREタイプはダストリップを備えており、汚染物質が入りやすい環境でも高いシール性を発揮します。回転機器を保護しつつ、稼働効率も維持できる設計です。

独自開発の材料で作られたStefa®(ステファ)ハイパフォーマンスシリーズは、作動油の漏れに対する高いシール性能と幅広い耐薬品性を備え、現代の厳しい使用条件でも、高速回転、過酷な温度環境、ヘビーデューティサイクルにおいて安定した性能を発揮します。

次世代の効率

一貫性と耐久性に優れた Stefa®(ステファ)ハイパフォーマンスシールは、摩耗を抑え、メンテナンスサイクルを延長しながら稼働効率を向上させます。シャフト径のサイズに関わらず摩擦トルクを低減するため、従来品や他社製品を上回る性能を発揮し、エネルギーコストの削減と、お客様およびエンドユーザーのサスティナビリティ向上に貢献します。

これらの製品は、一般的なサイズの標準品に加え、その他のサイズやカスタム設計品についても、世界各地で対応し、お客様のニーズにお応えします。

Stefa®(ステファ)ハイパフォーマンスシールは、ギアボックスや減速機、AC/DCモーター、インダクションモーター、サーボモーター、ポンプやファン、コンベアシステム、インデックステーブル、工作機械、ロボットなど、幅広いお客様のアプリケーションで使用可能です。。
また、お客様の使用条件に合わせたカスタムソリューションもご用意しています。

インダストリアルオートメーショングローバルセグメントマネージャーのDavid Kaleyは次のように述べています。「Stefa®(ステファ)ハイパフォーマンスシリーズは、ラジアルシャフトシールが不可欠な幅広い産業において、ますます過酷になる使用環境でも優れた性能を発揮するよう設計されています。

新しい TRE および TRA シールは、摩擦トルクや摩耗、メンテナンスサイクルを低減しながら、現代の課題に対応します。工場で使用される電力の最大 70% は電動モーターシステムから供給されています。シールは小さく重要でない部品のように思えるかもしれませんが、Stefa® (ステファ)ハイパフォーマンスシリーズは、摩擦を低減することで、シールによる電力消費を 15~25 ワット削減します。」

>>トレルボルグのロータリーシールおよびシャフトシールの詳細はこちら