contactusurl /ja-jp/seals/search 結果なし Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing 以下の分野の関連製品に興味がある方に Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 住所 住所 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

O-リング選定アプリが、さらに使い易くなりました。

O-リング選定アプリが、さらに使い易くなりました。
トレルボルグ シーリング ソリューションズは、ご好評いただいているモバイルアプリの1つ、O-リング選定アプリをお客様のご要望により一層お応えするためアップデートいたしました。 今回のアップデートによってISO 3601準拠の推奨O-リングサイズだけでなく、使用用途の組み付け寸法を
mmやインチで入力するだけでO-リングの寸法を計算することができるようになり
必要となる品番も簡単に調べることが可能となります。iOS版とAndroid版ともユーザーインターフェースがアップデートされており日本語版でもご利用いただけます。 また概要とアプリ内で表示される図も対応言語でご利用いただけます。

特長
  • O-リングハウジング: ボア径やシャフト径を入力すると、推奨O-リングとISO 3601準拠のO-リングハウジングの数値を直ぐにご確認いただけます。
  • O-リングの簡単検索: ISO 3601、JIS B 2401(日本)、SMS 1586(スウェーデン)といった国際 / 国内規格に準拠したO-リングの呼び径サイズをご確認いただけます。
  • 公差: ISO 3601-1 クラスBに準拠したO-リング公差の計算が可能です。
  • 単位の変換: 設定メニューからmmとインチの変更が簡単に行えます。
  • 耐薬品性のチェック: ご使用する流体に対し使用可能な材料を確認できます。
  • 動画: トレルボルグシーリングソリューションズの動画をご覧いただけます。

このアプリはApp StoreやGoogle Playで”Trelleborg O-Ring”と検索すると簡単に見つかります。

本アプリに関する詳細はこちらをご確認ください。

このアプリは、お客様が使い易くなるように日々改良されるトレルボルグシーリングソリューションズのデジタルツールとサービスの1つです。. 全てのデジタルツールとサービスはこちらをご確認ください。