contactusurl /ja-JP/seals/Search 結果なし Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing 以下の分野の関連製品に興味がある方に Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 住所 住所 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

主要な食品規格に準拠した独自エラストマー新材料を開発

FoodPro_E75F1_Web News_image
トレルボルグシーリングソリューションズは、革新的な新エラストマーシール材料:FoodPro® E75F1の販売を開始いたしました。この新材料は、多くの国際的な食品規格に準拠し、あらゆる食品機械や飲料機械で使用できる万能材料となっています。

FoodPro® E75F1 多くの国際的な食品規格に準拠していることから、材料選定が簡単に行えるため、食品機械や飲料機械メーカにとって時間とコストの削減につながります。
この新材料は、EPDM (エチレン・プロピレン・ジエンゴム)材料で、幅広い規格へ準拠しているだけでなく、事実上全ての食品と洗浄方法に対し耐性を持ち、あらゆるプロセス装置で使用できるため、使い易さを最大化した材料となっています。 

 

食品と接触する材料に関する世界的な規則 

Mikkel Moerup (トレルボルグ シーリング ソリューションズ Food & Beverage グローバルセグメントダイレクター)によると、『FoodPro®  E75F1の一番の特長はその万能性にあります。最高のサポートをお客様に提供するため、あらゆる食品や飲料製造装置で使用できる材料を開発することが、当社にとって大変重要なことでした。』

幅広いアプリケーションに対応できる材料であることから、食品・飲料製造装置メーカもFoodPro®  E75F1をエンドユーザーのニーズに合う材料であると考えています。その理由は、食品・飲料製造装置メーカが、使用する国、プロセス流体や洗浄方法ごとにシール材料を区別する必要が無くなるためです。これは大変大きな時間の削減となるだけでなく、複雑さを減らし、製造プロセスを簡素化することにもなります。

FoodPro® E75F1は、下記を含む多くの食品接触材料に関する世界的な規則に準拠した材料となっています:

  • US FDA CFR 21
  • Reg. (EC) 1935/2004
  • Chinese GB 4806.1-2016, GB 4806.11-2016, GB 9685-2016 
  • 3-A Sanitary Standards

さらに FoodPro® E75F1の材料調合と製造は、GMP(Good Manufacturing Practice)に準拠しています。

 

標準的なO-リングから複数部品を1つにまとめた複雑な設計まで対応

Mikkel Moerupは続けます、『FoodPro®  E75F1は、標準的なO-リングやガスケットに加え、お客様の要望に合う様々形状に設計が可能です。また、他のエラストマー材料や樹脂、そして金属と組み合わせることでマルチコンポーネント製品としてご利用いただけます。複数部品を1つにまとめることにより、より高い堅牢性を実現するだけでなく、バクテリアが繫殖するような潜在的なデッドスペースを無くし、より衛生的な設計とクリーン度を大きく高めたシールソリューションを提供できます。

FoodPro® E75F1は、硬度Shore 70のEPDM材で、食品用途におけるあらゆる固定やセミダイナミック用途に使用できるシール材料となっています。分離機、デカンタ、バルブ、パイプ、継手、熱交換器など、標準的なO-リングやガスケットからマルチコンポーネントに至るまで様々な設計が可能です。

また、圧縮成型と射出成型による複雑な形状への成型が可能で、シール相手面が比較的に粗い用途でも使用可能です。特に、乳児用調製粉乳を含む高温下での乳加工プロセス向けに開発された材料です。

 

CIPやSIPにおける実績  

FoodPro®  E75F1は大変優れた耐薬品性を持つため、CIPSIP洗浄で使用される腐食性の高い薬品でも使用でき、極性流体に対しても長寿命で、アルカリ洗浄液に対しても優れた耐薬品性を示します。

この新材料は、食品・飲料業界において幅広く使用されることを目的に開発されたため、DIN ISO 1817に準拠したプロセス流体や洗浄液への耐薬品テストを含め、厳格なテストが行われました。これらのテストには、2%の水酸化ナトリウム水溶液、水蒸気、アルカリ洗浄液、酸性洗浄液など大変多くの流体を高温状態にし、材料試験片を168時間の浸漬したテストが含まれています。

FoodPro®  E75F1は、この幅広いテストで使用した全ての洗浄液に対し、硬度や引っ張り強度を保持しながら体積変化を殆ど起こさず、優れた又は非常に優れた性能を示しました。

 

詳細を見る