decodedHtml

Les supports antivibratoires de Trelleborg contribuent à battre un record avec une levée de 130 tonnes

Les supports antivibratoires de Trelleborg contribuent à battre un record avec une levée de 130 tonnes

Les solutions antivibratoires industrielles de Trelleborg ont fourni des supports antivibratoires à Kalmar, fournisseur de solutions et de services de manutention de marchandises dans les ports, les terminaux, les centres de distribution et l'industrie lourde, pour le plus grand reachstacker du monde - "Super Gloria" - l'aidant à soulever avec succès un record de 130 tonnes.

L'augmentation de la puissance du moteur nécessaire à un reachstacker pour soulever des charges aussi importantes entraîne un niveau de vibration plus élevé dans le véhicule. Pour y remédier, les deux reachstackers Kalmar ont été équipés de la suspension Trelleborg pour le moteur et la cabine, ainsi que de bagues spécialement conçues pour les charges lourdes pour le groupe motopropulseur. Les solutions anti-vibrations sont conçues pour fonctionner dans les conditions de charge les plus extrêmes, afin de garantir un confort accru pour l'opérateur, des niveaux de bruit plus faibles et une maintenance réduite.

Stefan Johansson, directeur du support commercial et du marketing produit pour les reachstackers et les manipulateurs de conteneurs vides Kalmar, déclare : "À mesure que nous augmentons la taille et la capacité de nos machines pour répondre aux demandes des clients et manipuler des poids encore plus importants, nos besoins en composants fiables, sûrs et performants augmentent également. Outre la tentative de record du monde, ces véhicules sont utilisés jour après jour pour soulever des charges incroyables ; une seule erreur pourrait causer des dommages importants.

"Nous travaillons avec Trelleborg depuis un certain nombre d'années et ils ont toujours été à la hauteur en matière de sécurité et de performance. Ils ont été le choix évident pour les solutions d'isolation vibratoire lors de la La La construction de notre plus grande machine".

Les supports utilisés pour atténuer les niveaux accrus de vibrations sur ces reachstackers Kalmar devaient offrir un niveau fini de performance anti-vibrations. En outre, les bagues devaient être spécialement conçues pour s'adapter aux essieux plus grands.

Don Farbotnik, responsable des ventes sectorielles pour les véhicules spécialisés au sein de la division des solutions antivibratoires industrielles de Trelleborg, ajoute : "Les Super Glorias sont si grandes que nous ne pouvions pas utiliser des bagues ordinaires : "Les Super Glorias sont si grandes que nous ne pouvions pas utiliser une douille ordinaire. Au lieu de cela, nous avons fourni un palier sur mesure pour charges lourdes. Cela a permis d'éliminer les vibrations indésirables de la chaîne cinématique et de garantir une articulation sans entretien, puisqu'il n'était plus nécessaire de l'huiler ou de la graisser.

"Jouer un rôle dans le record du monde des reachstackers Super Gloria de Kalmar est une grande réussite pour Trelleborg. Nous fabriquons nos composants selon les normes de performance les plus strictes, ce qui signifie gérer des charges extrêmes tout en conservant des capacités antivibratoires. Il est important de pouvoir mesurer les performances de nos produits avec une charge record de 130 tonnes.

Le reachstacker Super Gloria de Kalmar a battu le record du monde le 25 septembre à Lidhult, en Suède. Les véhicules vont maintenant être transportés à Aviles, en Espagne, pour soulever, en tandem, de lourdes sections d'éoliennes pesant jusqu'à 260 tonnes.

Pour plus d'informations sur l'opération Solutions antivibratoires industrielles de Trelleborg, visitez le site :www.trelleborg.com/anti-vibration-solutions.