contactusurl /fr-FR/seals/Search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Trelleborg présente ses solutions éprouvées en matière d'hydrogène à Hydrogen Expo 2025

Hydrogen Expo
Trelleborg Sealing Solutions présente des solutions et des capacités pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène à Hydrogen Expo 2025, du 21 au 23 mai à Piacenza Expo, Italie, pavillon 1, stand B120/C143.

Trelleborg met en avant sa gamme H2Pro™ en expansion, composée de plus de 20 matériaux éprouvés pour des applications dans la production, le transport et le stockage, et l'utilisation finale de l'hydrogène, notamment sa solution FlexiBond, conçue pour être utilisée dans les électrolyseurs et les piles à combustible.

 

Explorer la gamme H2Pro™

 

Des solutions pour l'ensemble de la chaîne de valeur

 

Daniel Hauser, Manager Lead Group Hydrogen, déclare : " Notre gamme complète de plus de 20 matériaux H2Pro™, éprouvés dans nos régimes d'essais exclusifs pour répondre aux exigences des applications d'hydrogène dans le monde réel, est désormais disponible pour les clients de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène.

" Nous présenterons également l'une de nos dernières innovations dans le portefeuille H2Pro™, FlexiBond. Il permet de nouvelles possibilités de conception pour les électrolyseurs et les piles à combustible en combinant les capacités des joints à grand cadre avec une forme à haute stabilité, et réduit le niveau d'investissement nécessaire pour un équipement de moulage par injection complexe."

 

Visionner le webinaire H2Pro™

 

Les matériaux H2Pro™ offrent des solutions d'étanchéité optimales dans les environnements difficiles liés à l'hydrogène, notamment les hautes pressions et les basses températures, et se caractérisent par une perméabilité minimale à l'hydrogène, une résistance à la décompression rapide des gaz (RGD) et d'excellentes propriétés d'abrasion et d'extrusion. Ces matériaux peuvent être utilisés pour créer des pièces moulées techniques, notamment des joints de châssis, des composants caoutchouc-métal et caoutchouc-plastique.

 

Une R&D inégalée pour l'assurance qualité de nos clients

 

À Hydrogen Expo, Trelleborg met également en avant ses capacités de R&D de pointe, récemment renforcées par un nouveau centre d'essais hydrogène de 93 m² à Fort Wayne, dans l'Indiana (États-Unis). Ce développement s'inscrit dans l'objectif stratégique de Trelleborg d'être un leader dans le domaine de l'étanchéité et des essais à l'hydrogène, afin d'aider ses clients à relever les défis de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène.

Les capacités d'essais étendues proposées à Fort Wayne comprennent la détection des fuites d'hydrogène, la compatibilité, les essais dynamiques et les essais de perméabilité, qui sont tous des critères essentiels pour l'étanchéité de l'hydrogène. Les experts en ingénierie effectuent des tests qui reproduisent les conditions d'application les plus défavorables pour une décompression rapide des gaz. Dans un système à haute pression, l'hydrogène peut être absorbé par un joint et si la pression est soudainement relâchée, le gaz piégé dans le joint peut se dilater, ce qui peut entraîner la formation de cloques et de fissures dans le joint lorsque le gaz tente de s'échapper. Il existe également des capacités d'essai pour des pressions allant jusqu'à 1 500 bar/15 000 psi et dans toutes les plages de température, de la cryogénie à plus de 180 °C/350 °F, ainsi que des essais de cycles thermiques environnementaux à différents profils de pression.

 

>>Télécharger la brochure H2Pro™