contactusurl /fr-FR/anti-vibration-solutions/Search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Naviguer dans la révolution électrique des véhicules de chantier

EV Cover_no titlepng
Naviguer dans la révolution électrique des véhicules de construction : Surmonter les défis et maximiser l'efficacité

Le paysage des véhicules hors route se transforme rapidement à mesure que l'industrie adopte les moteurs électriques (EM) au détriment des moteurs à combustion interne (ICE) traditionnels. Cette évolution présente des opportunités et des défis, exigeant des solutions innovantes pour assurer une transition en douceur tout en améliorant les performances, la sécurité et la longévité des véhicules.

Accepter le changement : Défis et solutions

  1. Bruit et vibrations
    Si le passage des moteurs à combustion interne aux moteurs électriques peut laisser penser à une réduction du bruit et des vibrations, la réalité est plus nuancée. Les recherches révèlent que le couple délivré diffère considérablement entre les deux systèmes malgré des vitesses de fonctionnement similaires, ce qui entraîne des vibrations structurelles et des bruits à haute fréquence qui peuvent avoir un impact sur le confort de l'opérateur. Pour atténuer ces problèmes, il est impératif d'utiliser stratégiquement des composants amortis en caoutchouc, afin d'assurer une isolation optimale et de minimiser l'inconfort pour les conducteurs de véhicules.
  2. Dommages aux équipements auxiliaires
    L'adoption des EM nécessite des ajustements au niveau des équipements auxiliaires, tels que les onduleurs et les pompes hydrauliques électriques. Il est essentiel de monter ces composants de manière efficace afin de minimiser les dommages causés par les chocs et les vibrations. Le choix de supports et d'isolateurs appropriés permettra de protéger l'équipement et de pérenniser les investissements, garantissant ainsi une fiabilité et une efficacité à long terme.
  3. Santé et longévité de la batterie
    Les charges dynamiques et les vibrations posent des problèmes importants pour la longévité des batteries des véhicules électriques (VE). Des études indiquent que les normes industrielles actuelles ne tiennent souvent pas compte des forces environnementales uniques rencontrées par les véhicules hors route, ce qui entraîne une dégradation prématurée des batteries. La mise en œuvre d'isolateurs robustes est essentielle pour atténuer la fatigue due aux vibrations et prolonger la durée de vie des batteries, améliorant ainsi la durabilité des flottes de véhicules électriques.
  4. Normes et législation
    S'il existe des normes pour les VE, elles négligent souvent les défis spécifiques auxquels sont confrontés les véhicules hors route, notamment en ce qui concerne le montage et l'isolation des vibrations. Les pratiques de montage rigides peuvent nuire à l'efficacité et à la longévité, ce qui souligne la nécessité de normes complètes qui tiennent compte des conditions opérationnelles réelles. Il est essentiel de collaborer avec des partenaires expérimentés qui comprennent les nuances des applications hors route pour naviguer dans les paysages réglementaires et optimiser les performances des véhicules.

Tracer la voie à suivre
Il n'existe pas de solution unique pour passer des CIE aux EM. Les fabricants doivent privilégier la collaboration avec des partenaires possédant une expertise industrielle et s'engageant à comprendre les besoins uniques de chaque organisation. Les principaux éléments à prendre en compte sont la masse de l'équipement, les vitesses de fonctionnement, les conditions environnementales et la conception d'isolateurs sur mesure.

 

Trelleborg : Votre partenaire de confiance pour les solutions hors route
En tant que fournisseur mondial de solutions polymères, Trelleborg s'engage à améliorer la productivité, la sécurité et les performances des véhicules hors route. Nos solutions innovantes réduisent les vibrations et le bruit, prolongent la durée de vie des véhicules, augmentent la fiabilité et améliorent le confort de l'opérateur. En tirant parti de notre expertise et de nos produits de haute performance, les entreprises peuvent atteindre leurs objectifs environnementaux tout en réalisant leurs objectifs opérationnels.

 

Le passage des moteurs à combustion interne aux moteurs électriques représente un changement de paradigme dans l'industrie des véhicules hors route, nécessitant des solutions innovantes pour surmonter les défis et optimiser les performances. Les entreprises peuvent aborder cette évolution en toute confiance en privilégiant la collaboration, en adoptant des technologies d'isolation avancées et en s'associant avec des leaders du secteur comme Trelleborg, afin de garantir le confort, la qualité et des performances durables, même dans les environnements les plus exigeants.


Parlez à nos experts dès aujourd'hui

Cover EV brochure

Brochure sur les équipements de construction pour véhicules électriques (VE)