contactusurl /fr-fr/anti-vibration-solutions/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Maximiser la productivité grâce à un meilleur confort

working-in-cab-banner
Maximiser la productivité grâce à un meilleur confort

Lorsque nous pensons à ce qui fait un environnement confortable, un certain nombre de variables nous viennent à l'esprit, notamment la température, le bruit et la lumière, pour n'en citer que quelques-unes. Mais alors que nous associons généralement le confort à la détente, de nombreuses données suggèrent que plus un environnement de travail est confortable, plus les travailleurs sont productifs.

Pensez-y en pratique. Les conducteurs de véhicules hors route sont assis dans leur cabine pendant toute leur journée de travail, subissant les effets des vibrations, du bruit, de la température et de la lumière. Tôt ou tard, en fonction de l'intensité des effets de ces facteurs, ils commenceront à se sentir fatigués, ce qui pourrait avoir un impact sur leur santé à long terme, mais aussi sur leur concentration et leur productivité immédiates.


C'est là que réside notre défi - et notre opportunité de faire la différence. En gérant efficacement les conditions à l'intérieur d'une cabine, nos solutions peuvent aider les travailleurs à se sentir plus heureux, en meilleure santé et plus productifs au travail.


Le défi

Bien que la législation diffère d'un pays à l'autre en ce qui concerne la régularité des pauses des conducteurs et la durée pendant laquelle ils peuvent être en charge d'un véhicule au cours d'une période de travail normale, la plupart des conducteurs de véhicules hors route passent plusieurs heures d'affilée dans leur cabine. Pendant cette période, ils seront exposés à au moins une de ces variables, si ce n'est toutes, qui affectent directement leur niveau de confort et, par conséquent, leur productivité.

Examinons-en une en particulier : la vibration. Caractéristique inhérente aux véhicules hors route en raison de facteurs tels que l'irrégularité du terrain et le fonctionnement du moteur, les vibrations sont omniprésentes. En fait, ses caractéristiques environnementales, telles que le terrain, peuvent conduire directement à une réduction du confort de l'opérateur. La nécessité d'assurer des performances sûres et efficaces sur les surfaces hors route comme sur la route fait que des suspensions plus rigides sont généralement spécifiées pour ces véhicules - une exigence nécessaire qui se fait souvent au détriment du confort de l'opérateur.

Comment pouvons-nous donc travailler avec ces exigences pour surmonter les impacts des vibrations ?


Surmonter les effets des vibrations

Lorsqu'il s'agit de gérer les vibrations, il est important de garder à l'esprit qu'elles sont nécessaires, en particulier dans les environnements industriels. Les vibrations des moteurs, par exemple, sont nécessaires à leur bon fonctionnement et limiter leurs mouvements et leurs vibrations pourrait créer des problèmes de performance. Lors de la gestion des vibrations, les composants antivibratoires ne doivent pas empêcher le mouvement, mais plutôt permettre aux machines de se déplacer tout en protégeant les biens environnants - et les personnes - des conséquences des vibrations.


L'introduction de supports anti-vibrations, tels que le ressort de suspension d'essieu de Trelleborg, le support de fluide et ceux de la gamme Cushyfloat, peut aider à gérer les effets des vibrations d'origines diverses à l'intérieur d'un véhicule, afin de créer des environnements plus confortables pour les travailleurs.


Ainsi, alors que les fabricants s'efforcent de répondre aux exigences des différentes législations mondiales concernant des facteurs tels que la réduction du bruit de la cabine, les vibrations et les niveaux de dureté, les composants anti-vibration peuvent faire toute la différence. En particulier lorsqu'elles sont intégrées dès les premières étapes de la conception d'un véhicule ou d'une machine, les solutions antivibratoires peuvent créer des environnements de travail plus sûrs, plus confortables et plus productifs pour les opérateurs. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là : avec une gestion efficace des vibrations, la durée de vie des équipements critiques peut être prolongée, les performances optimisées et les temps d'arrêt réduits.


To find out more, visit: Hors autoroute Anti-vibration Solutions