contactusurl /de-de/anti-vibration-solutions/search Keine Ergebnisse Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found german items found german von Suche Zeigt Weitere Informationen finden? Your Browser is outdated Händlerin Verteilerin Official Dealer Premium Partner Adressen Adressen Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Maximierung der Produktivität durch verbesserten Komfort

working-in-cab-banner
Maximierung der Produktivität durch verbesserten Komfort

Wenn wir darüber nachdenken, was eine komfortable Umgebung ausmacht, fallen uns eine Reihe von Variablen ein, darunter Temperatur, Lärm und Licht, um nur einige zu nennen. Doch während wir Komfort in der Regel mit Entspannung assoziieren, gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass Arbeitnehmer umso produktiver sind, je angenehmer die Arbeitsumgebung ist.

Stellen Sie sich das einmal in der Praxis vor. Der Fahrer eines Geländewagens sitzt während seines Arbeitstages in seiner Kabine und ist den Auswirkungen von Vibrationen, Lärm, Temperatur und Licht ausgesetzt. Je nachdem, wie stark diese Faktoren auf sie einwirken, werden sie früher oder später ermüden, was sich langfristig auf ihre Gesundheit, aber auch auf ihre unmittelbare Konzentration und Produktivität auswirken kann.

Das ist unsere Herausforderung – und unsere Chance, etwas zu bewirken. Durch ein effektives Management der Bedingungen in einer Kabine können unsere Lösungen dazu beitragen, dass sich die Arbeitnehmer bei der Arbeit wohler und gesünder fühlen und produktiver sind.

Die Herausforderung

Zwar gibt es in den einzelnen Ländern unterschiedliche Rechtsvorschriften darüber, wie regelmäßig die Fahrer Pausen einlegen müssen und wie lange sie während einer typischen Schicht ein Fahrzeug führen dürfen, doch die meisten Fahrer im Fernverkehr verbringen mehrere Stunden am Stück in ihrer Kabine. Während dieser Zeit sind sie mindestens einer, wenn nicht sogar allen Variablen ausgesetzt, die sich direkt auf ihren Komfort und damit auf ihre Produktivität auswirken.

Werfen wir einen Blick auf eines davon: Vibrationen. Vibrationen sind ein inhärentes Merkmal von Off-Highway-Fahrzeugen und werden durch Faktoren wie unebenes Gelände und Motorbetrieb verursacht. Tatsächlich können ihre Umgebungseigenschaften, wie z. B. das Gelände, direkt zu einem geringeren Fahrerkomfort führen. Um sowohl im Gelände als auch auf der Straße sicher und effektiv arbeiten zu können, werden für diese Fahrzeuge in der Regel steifere Aufhängungen spezifiziert – eine notwendige Anforderung, die oft auf Kosten des Fahrerkomforts geht.

Wie können wir also mit diesen Anforderungen arbeiten, um die Auswirkungen von Vibrationen zu überwinden?

Überwindung der Auswirkungen von Vibrationen

Wenn es um den Umgang mit Vibrationen geht, ist es wichtig zu bedenken, dass Vibrationen notwendig sind, insbesondere in industriellen Umgebungen. Die Vibration von Motoren beispielsweise ist für ihren effektiven Betrieb erforderlich, und eine Einschränkung ihrer Bewegung und Vibration könnte zu potenziellen Leistungsproblemen führen. Beim Vibrationsmanagement sollten Antivibrationskomponenten die Bewegung von Maschinen nicht verhindern, sondern vielmehr ermöglichen, dass diese sich bewegen können, während sie gleichzeitig die umliegenden Anlagen und Menschen vor den Folgen der Vibrationen schützen.

Die Einführung von Schwingungsdämpfern, wie z. B. Trelleborgs Achsaufhängungs-Turmfeder, Flüssigkeitsdämpfer und die Dämpfer der Cushyfloat-Reihe, können alle dazu beitragen, die Auswirkungen von Schwingungen unterschiedlicher Herkunft innerhalb eines Fahrzeugs zu bewältigen, um eine angenehmere Umgebung für die Arbeiter zu schaffen.

Da die Hersteller bestrebt sind, die Anforderungen der unterschiedlichen weltweiten Gesetzgebungen in Bezug auf Faktoren wie Geräuschreduzierung in der Kabine, Vibrationen und Härtegrad zu erfüllen, können schwingungsdämpfende Komponenten den entscheidenden Unterschied ausmachen. Vor allem, wenn sie bereits in die frühen Phasen der Fahrzeug- und Maschinenkonstruktion integriert werden, können Antivibrationslösungen eine sicherere, komfortablere und produktivere Arbeitsumgebung für die Bediener schaffen. Doch damit nicht genug der Vorteile: Wenn die Schwingungen wirksam bekämpft werden, kann die Lebensdauer kritischer Anlagen verlängert, die Leistung optimiert und Ausfallzeiten reduziert werden.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: Anti-Vibrationslösungen für den Off-Highway-Bereich