decodedHtml

Ein Vermächtnis der Führung: Alan Davis

Alan Davis
Während Trelleborg 120 Jahre Fortschritt feiert, würdigen wir die Menschen, deren unerschütterliches Engagement unseren Erfolg geprägt hat.
Einer dieser Führungspersönlichkeiten ist Alan Davis, Production Manager in Rutherfordton, North Carolina. Seine beeindruckende 44-jährige Karriere erzählt eine Geschichte von Ausdauer, Wachstum und einem tiefen Engagement für die Menschen und das Potenzial seiner Produktionsstätte.

Vom Spätschichtmitarbeiter zum respektierten Führer

Alans Laufbahn begann im September 1981 bei Reeves Brothers, lange bevor Trelleborg das Unternehmen übernahm. Er startete in der Inspektionsabteilung der zweiten Schicht und zeigte rasch außergewöhnlichen Arbeitseinsatz, indem er lernte, verschiedene Schneide- und Prüfmaschinen zu bedienen. Sein Ehrgeiz führte ihn in anspruchsvollere Positionen, darunter als Operator an der neu installierten Dreiwalzen-Kalanderanlage, wo er sich zu einem kompetenten Fachmann und angesehenen Teamleiter entwickelte.

Mit dem Wachstum des Unternehmens entwickelte sich auch Alans Karriere. Er stieg vom Schichtleiter zum Nachtschichtleiter und schließlich zum Abteilungsleiter für die Kalanderanlage auf. In dieser Funktion war sein Führungsstil entscheidend, um betriebliche Verbesserungen umzusetzen – wie etwa die Installation von Staubabscheidern und den Ausbau der Schneidfunktionen der Anlage.

Ruhe im Sturm

Alans besonnenes Führungsverhalten zeigte sich besonders während des Hurrikans Hugo im Jahr 1989. Während der Sturm wütete, führte er ein Team von über 80 Mitarbeitenden durch eine Nacht voller Unsicherheit – niemand wollte nach Hause gehen. Unter seiner ruhigen und entschlossenen Leitung absolvierte das gesamte Team die Schicht ohne jeglichen Zwischenfall – ein Ereignis, das seine herausragende Persönlichkeit und das tiefe Vertrauen seines Teams eindrucksvoll widerspiegelt.

Glaube an die Zukunft

In den folgenden Jahren übernahm Alan Positionen als Master Scheduler, Material Control Manager, Plant Manager und schließlich Production Manager. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten unter früheren Eigentümern entschieden sich einige für den Ausstieg – doch Alan zweifelte nie an der Zukunft seiner Anlage. Er blieb, überzeugt vom Wert des Unternehmens und seiner Menschen.

Als Trelleborg das Werk übernahm, begrüßte Alan den Wandel mit Optimismus und Tatkraft. In enger Zusammenarbeit mit der Unternehmensführung leitete er die Umgestaltung des Standorts. Dank seines umfassenden Fachwissens spielte er eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung der Produktion, beim Abbau veralteter Anlagen, bei der Verbesserung der Sauberkeit und bei Investitionen in neue Infrastruktur. Er half, das Werk von einer Vinylbeschichtungsanlage in eine moderne, effiziente Produktionsstätte zu verwandeln.

Alan Davis war und ist ein Grundpfeiler des Erfolgs seiner Anlage. Sein Stolz auf seine Arbeit, sein Glaube an sein Team und sein Streben nach Exzellenz haben ein bleibendes Vermächtnis geschaffen. Seine Geschichte steht für persönlichen Erfolg und den unermüdlichen Geist, der Trelleborg auszeichnet.


Entdecken Sie weitere Geschichten aus unseren 120 Jahren Firmengeschichte und erfahren Sie, wie wir die Industrie weiterhin von innen heraus gestalten. 120-jähriges Jubiläum