decodedHtml

IRIS-Zertifizierung für Trelleborg Antivibrationslösungen

IRIS (International Railway Industry Standard) Zertifizierung für Trelleborg Antivibration Solutions
Promoting the performance of rail, our organization and enhanced product quality.

Der International Railway Industry Standard (IRIS) ist ein international anerkannter Managementsystemstandard, der speziell für die Eisenbahnindustrie. Es basiert auf der Struktur von ISO 9001, legt aber zusätzliche, bahnspezifische Anforderungen an Unternehmensmanagementsysteme fest. IRIS ist eine Initiative unter der Leitung des Verbands der Europäischen Eisenbahnindustrie (UNIFE).

Nach monatelanger Vorbereitung, an der ein Team von Mitarbeitern aus allen Abteilungen beteiligt war, hat Trelleborg Antivibration Solutions Leicester nach einem arbeitsintensiven 12-tägigen Audit, das von TÜV Nord Anfang Oktober 2019 durchgeführt wurde, die IRIS-Zertifizierung erhalten. Nach dem Audit benötigte das Q/A-Team 4-6 Wochen, um die kleineren Nichtkonformitäten zu koordinieren, woraufhin das Zertifikat in der letzten Arbeitswoche im Dezember 2019 erteilt wurde.

Mark Badge, Qualitätsmanager für die Anlage in Leicester, kommentierte: “Wir haben mit Andreas Heinzmann von CC Rail zusammengearbeitet, der der erste Präsident der IRIS-Gruppe war, bevor er sein eigenes Beratungsunternehmen gründete. Er hat uns fachkundig in Bezug auf die neue Norm ISO / TS 22163 gecoacht und dabei geholfen, fünf Mitarbeiter des Teams in Leicester zu IRIS-Managern zu qualifizieren. Andreas betonte die Herausforderung in Bezug auf Integration, Kultur und Nutzen im Laufe der Zeit.

Anfängliche Missverständnisse in Bezug auf die IRIS-Anforderungen wurden ausgeräumt, und wir wissen jetzt besser, wie die IRIS-Anforderungen die ISO 9001 ergänzen und mit anderen branchenspezifischen Normen übereinstimmen.

Es werden auch Fragen zur Integration des Managementsystems in der gesamten Geschäftseinheit aufgeworfen. Die während des Zertifizierungsprozesses gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse werden nun an das Team in Velten weitergegeben. Mario Warias und sein Team streben die IRIS-Zertifizierung in der zweiten Hälfte dieses Jahres an. Wir planen eine kontinuierliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die innerhalb der nächsten drei Jahre in einer standortübergreifenden Zertifizierung gipfeln soll."

Basierend auf der internationalen Norm ISO/TS 22163, gekoppelt mit einem jahrzehntelangen, erfahrenen Zertifizierungsprozess und einer anspruchsvollen Bewertungsmethodik, wird IRIS Certification™ von den wichtigsten Interessengruppen im Eisenbahnsektor unterstützt.

Werner Zimmermann, Global Rail Director, der in jeder Phase des Prozesses aktiv involviert war und auf dem Bild das Zertifikat an Era Sharma, Quality Systems Co-Ordinator für den Standort Leicester, überreicht, bemerkte: “Ich möchte mich bei allen Beteiligten und der großartigen Teamleistung bedanken, die zum erfolgreichen Bestehen des IRIS-Audits geführt hat. Das erreichte Niveau ermöglicht es dem AVS-Team von Trelleborg in Leicester, die Kundenanforderungen noch besser zu erfüllen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen."